液压控制

完全集成在机器控制中的液压控制算法以及灵活、可扩展的硬件架构可以满足任意金属冲压机械要求。使用贝加莱技术可以将液压轴添加到具备高水平精度、动态和同步的CNC中。

CNC和机器人

贝加莱通过将CNC、机器人和运动控制结合到单个被称为通用运动控制(GMC)的软件平台中提高设备和系统效率。GMC的一个独特特点是它可以用于所有驱动类型,包括液压驱动和伺服技术。GMC无缝集成到机器应用上,可以针对手头具体的任务进行定制。GMC的灵活性还体现在能够方便地集成现有的CNC和机器人语言。

  • 统一的CNC、机器人和运动控制
  • 所有驱动类型
  • 集成安全技术
  • 与机器应用无缝交互
  • 集成现有的CNC和机器人语言
上胶,打标和废料检测拥有1 µs精度

贝加莱NetTime技术通过POWERLINK提供高性能实时同步。多个编码器位置(真实或虚拟)以及分布式I/O通道(模拟量或数字量)能够以1 µs精度实现同步。

这不需要使用额外的电子凸轮转换设备,而它通常应用于高速包装机应用如射胶,贴标和废料剔除。

NetTime数字量输出模式可以通过极短的分辨率为125 ns的高/低时间实现控制。以同样的方式,还可以以1 µs时间戳记录快速输入如色标或产品检测标记。

全面的工艺库提供了简单的用户界面,以便于对位置传感器和执行机构之间的交互进行配置 – 通过使用时间/位置自动转换和死区补偿实现。

通过集成视觉系统实现质量保证

贝加莱提供智能化和柔性化的视觉产品,包括相机、镜头、照明设备和软件。无缝集成在贝加莱控制系统中可实现整个系统的数据同步交换。图像处理功能易于配置,只需少量编程即可创建应用程序。

通用运动控制

随着生产线流程同步至传送带,物料处理和生产之间的界线正在消失。这就需要使用高度复杂的控制方案以确保这些工艺流程所要求的高精度和高速度。凭借贝加莱通用运动控制(GMC),输送带和机器人现在可以很容易地实现高精度同步。

自由使用PLCopen

贝加莱能够提供针对这些任务量身打造的易于配置的PLCopen功能块。它们适用于各种机器人运动,甚至允许机器人与多个输送带同步。接口也非常适合集成机器可视化系统。在同步阶段,机器人可以自由移动,这也使复杂的产品操作成为可能。GMC的一个特点是传送带是被完全集成在应用程序中的。这里所需要的仅是一个能够提供输送带当前位置相关信息的外部传感器。

与硬件无关

GMC与硬件无关,这将有利于使用具备不同运动学特征的不同的驱动系统。应用程序得以快速创建,并在以后的时间里实现轻松升级。无需花费大量应用工程设计就能随时替换机器人或升级输送带。这样就能按现状使用大部分软件。


  • 与硬件无关
  • 易于编程
  • 输送带数量不受限制
  • 无限的扩展可能
  • 适用于所有运动
喷涂机器人

喷涂机控制需要强大的计算能力。除此之外,随着更先进喷涂工艺的层出不穷,该任务处理正在变得越来越复杂。凭借使用贝加莱的整体自动化方案,喷涂机和喷涂机器人可以实现精确同步及控制,即使在处理最苛刻的喷涂任务时也非常高效。在该操作中,机器人不需要使用自己的控制器。

人与机器人并肩工作

为了对复杂的对象进行喷涂,通过Teach-in模式将个别动作一步一步教给机器人是必要的。为此,人与机器人需要并肩工作。凭借SafeROBOTICS技术,贝加莱可以确保这种协作对于人而言完全安全。基于PC的控制技术提供了必要的计算能力。

  • 移动面板操作
  • 自由定义机器人编程语言
  • 所有运动组件最大安全速度(SafeROBOTICS)
  • 标准化或定制化运动链

贝加莱拥有完美的解决方案...

100%集成运动、CNC和机器人

凭借 通用运动控制(GMC),贝加莱可以将CNC、运动控制和机器人完全集成在一个环境中。GMC有利于优美而高效地处理复杂任务,例如可以轻松实现输送带和机器人之间的完美同步。CNC或机器人程序可以生成虚拟轴路径,然后连接至其它(虚拟)轴或实际位置(例如,从输送带上的编码器),并最终传输至实轴。这样不仅可以减少工作量,而且还能提高生产率。

安全第一!

openSAFETY 协议作为基础,贝加莱可以提供市场上最全面的集成安全产品组合。它拥有市场上最快的响应时间,结合SafeMOTION功能块如安全扭矩断开(STO)、安全限速(SLS)、安全限位(SLP)、安全方向(SDI),有助于开发过去难以想象的机器概念。这同样适用于机器人应用。这里,SafeROBOTICS用于监测整条运动链。传输openSAFETY数据通过POWERLINK可以使安全方案满足SIL 3 (IEC EN 6206)或PL e category 4 (EN ISO 13849-1)标准。安全控制器和远程安全I/O取代了传统的硬接线,并提高了调试和操作期间的灵活性。

CNC或手动路径生成

涂装是一个复杂的过程。根据油漆或涂料的不同,可以在同一个对象上应用不同的CNC路径。为此,通常最好采用手动输入路径,而非使用ISO CNC编程。除了传统的ISO CNC或机器人语言之外,贝加莱的通用运动控制(GMC)概念还可以通过使用手动输入点为各类运动系统提供各种路径生成可能。

通过Web实现高级系统诊断
这个新工具基于贝加莱实时操作系统,它允许用户通过使用任意Web浏览器在任何地方进行无缝系统诊断。

随着最新版本的系统诊断管理器(SDM)的推出,贝加莱已经将一系列强大的新诊断功能添加到现有产品组合中。用户不仅能够从世界上任何地方,而且还可以通过直接方便集成在应用程序中的现成的诊断小程序获取系统硬件和软件相关信息。

由于机器或系统所需要的所有服务功能都已被集成在系统诊断管理器中,因此,不需要进行任何安装,用户就能在任何一台PC上启动它。用户唯一需要的就是一个常规的Web浏览器。系统诊断管理器的外观还可以被单独定制,从而与机器或系统制造商的企业标识相匹配。

许多不同的诊断选项

除了能够快速获取当前的驱动器值之外 – 例如,速度、位置、启动状态或板载输入状态 – 轴错误列表还可以以表格形式提供待定的以及已经得到确认的错误相关信息。SDM还可用于轻松访问和操作集成于驱动器的示波器。通过使用集成的I/O查看器能够检查每个硬件上I/O通道的当前状态,这意味着机器和系统调试比以往更容易。使用电线进行耗时的I/O点测试过程现在已成往事。

系统转储让支持更容易

在维护过程中,只需简单点击鼠标,就能将系统诊断管理器中的所有数据从控制器加载并保存至一个文件。这样便于第二级支持团队离线分析困难的维护案例。对于机器制造商而言,这为处理维护和服务要求开启了新局面。

状态监测

具备提前预测设备及系统故障的能力有助于降低成本并提高可用性。贝加莱状态监测模块不仅可以精确地检测出何时可能需要进行维护,而且还非常容易配置。所有这些模块都是X20控制系统的一部分,因此可以在任意拓扑结构中自由地使用。这些模块的一个特殊功能是,它们可以在模块上实现本地振动分析。结果完全经过处理,其可用性可以最大限度地降低集成的时间和成本。这些结果也提供了对系统力学的详细了解,使现有过程实现最高效的优化。

  • 预测性维护
  • 配置简单
  • X20控制系统的一部分
  • 在模块上实现本地分析
  • 过程优化
Business Intelligence

Simple evaluation of large amounts of data

B&R has upgraded the highly advanced and flexible APROL automation platform by adding a powerful system component for business intelligence (BI).

Business intelligence enables systematic analysis of recorded operating and process data. Users can gain valuable information for the decision-making process with the help of standard reports, personalized interactive reports and ad hoc reports. Native iPhone and Android apps are available for mobile access.

Market interest for BI solutions is growing steadily due to the ineffective reporting and analysis functionality provided by conventional ERP and MES solutions that is a strong driving force for change. In addition, the front end is often only useful for specialist users with IT training.

  • Clear analysis
  • Extremely customizable
  • Easy to operate

The individual processes

Various modules can be added to the BI platform to meet specificapplication requirements

Business intelligence consists of three steps: collection, analysis and presentation. The first step involves the collection of the data. This raw data can come from an ERP system, database or file, for example. It must then be filtered, cleaned up and harmonized before it can be subjected to analysis.

Simple analysis is possible with online analytical processing (OLAP) cubes. Complex statistical analysis is carried out using methods associated with data mining. In the third stage, the data is prepared for the presentation in the form of reports, PDF files or dashboards. The user can specify what data should currently be prepared. Compiling individual reports is as easy as using drag-and-drop. A manager may want boiled down, summarized performance data, while a process engineer can call up detailed information about an individual process.

工业PC

可扩展。

贝加莱系统可以灵活地适应任何要求。

坚固。

卓越品质适合在严苛工业环境中长期操作。

强大。

最高性能的Intel处理器:Core i3|i5|i7。

贝加莱PC专为满足工业客户在高鲁棒性、高可靠性和长期可用性方面的要求而设计。由于第一眼看起来最便宜的PC从长远来看是最昂贵的,因此广泛的行业决策者选择了贝加莱工业PC。毕竟,这涉及到一个产品生命周期的总成本,而这正是贝加莱工业PC体现成本优势所在。

强大的AtomCore™ i技术处理器确保平稳地运行最苛刻的自动化系统。一个特殊外形规格可用于驱动系统集成。

Panel PC将显示和PC结合到一个极其紧凑的设备中,并可应用广泛的显示尺寸,带触摸或多点触控屏和/或输入按键。IP65防护等级设计完美地适用于特别恶劣的工况。

新的Smart Display Link 3传输技术为构建模块化机器和系统提供了明显的优势。

Automation Panel是适用于Box PC的理想的可视化设备或者可用于扩展Panel PC。它们可以应用广泛的显示尺寸,带单点触控或多点触控屏和/或输入按键。

请选择国家和语言

B&R Logo