贝加莱新的机器视觉系统完全集成在mapp技术软件环境中。项目开发、控制和诊断全都在mapp中处理,从而使其易于实现并与其它mapp功能相连。
图像捕捉和触发等功能是机器应用的组成部分。它们可以像I/O信号和轴运动一样轻松精确地同步。通过mapp Vision现成的软件组件,只需要配置各个功能之间的链接即可。不需要进行传统上的编程工作。
位置和方向等数据可以作为机器应用程序中的实时变量使用,无需耗时的映射。只需点击几下,机器视觉系统中的图像就可以集成到mapp View HMI应用程序中。
将照明控制集成到机器应用程序中同样容易。外部照明仅分配给软件中的摄像头。灯光控制会自动与图像记录同步。
- 亮点
- 与其它mapp组件相互集成
- 编程简单
- 调试方便
- 易于诊断
调试方便
视觉功能可以在Automation Studio的开发过程中预先配置。使用保存的图像可以在办公室中完成大部分工程工作。然后在机器HMI上使用mapp的直观诊断和调试工具mapp Cockpit直接进行微调。无需使用专门的开发工具。
需要在机器上更改的任何参数都可以轻松地传回开发项目。机器应用程序和开发项目中的参数在比较概述中并排显示。任何差异都会突出显示,操作员只需要选择应用更改的方向即可。
![](/fileadmin/VISION_recipe-e599bf49.jpg)
自动联网
不同的产品经常需要不同的摄像头和照明灯设置来获得最佳效果。mapp Recipe配方管理系统和mapp Vision之间的链接可以轻松地满足此要求。产品配方还包括正确的摄像头和照明参数,因此它们会自动应用。
为了确保只有经过授权的操作员才能更改机器视觉系统的参数,mapp Vision可以链接到用户管理系统mapp User。这样就可以定义允许哪些用户角色进行哪些更改,以及将日志保存在mapp Audit系统中,并记录已进行的更改和由谁更改。
嵌入HMI
使用mapp View可以将捕获的图像和图像处理结果集成到基于Web的HMI应用程序中。
HMI应用程序可以在台式PC、平板电脑或智能手机上查看。
一系列现成的HMI组件,即所谓的小部件,可用于机器视觉功能。例如,将检测到的对象覆盖到捕获的图像上的能力可以很容易地检查机器应用程序是否按预期工作 – 这大大加快了开发和调试。
一旦机器运行,就可以突出显示捕获图像中哪些识别出的对象将用于后续的处理步骤。例如,这可能包括仅在不违反限定值时才允许进一步处理的对象。其它信息如位置和方向可以叠加在图像顶部,也可以显示在边框外。
![](/fileadmin/Maschine_mit_Vision-abd4681a.jpg)
像所有自动化产品一样,贝加莱的机器视觉系统使用现成的mapp技术组件编程。由此产生的应用涵盖了从过程控制和运动到机器视觉和HMI的一切。
![](/fileadmin/mapp_AS_Runtime_Original-f1f78f6d.jpg)