贝加莱X20系列中新的I/O模块可以测量控制柜中的环境条件,无需使用任何额外的传感器。
半导体市场尤其不稳定。过去几十年里,短缺和过剩周期的交替都相当突然。供应链专家Gerald Haas解释了有哪些过去的经验教训可以应用于当前的半导体危机。
仿真在构筑工厂和机械的过程中扮演着什么角色呢?答案很简单:它是在机器生命周期中的每个阶段开启效率的关键。
废水管理系统依靠市政清洗车辆来保持平稳运行。Aryan公司的IndiCycler清洗车通过回收经过提取的污水来高效、可持续地完成这项工作。
数字化转型对制药厂商提出了具有挑战性的新要求。为了跨越合规性、性能和可用性之间的鸿沟,新马药机信赖与贝加莱之间的自动化合作伙伴关系。
在化妆品软管上烫印高可见增强效果需要通过高精度和完美同步来实现。借助贝加莱的集成机器视觉解决方案,Technoshell公司将烫印精度提高了40%,产量提升了20%。
机器制造商和设备操作员有一个共同的主要目标:使制造变得更数字化和更柔性。为了实现这一目标,制造业需要依靠像奥地利格拉茨技术大学这样的研究机构。
混合配料系统如何变得更加模块化、互联化和更易于操作呢?Reinhardt-Technik公司从贝加莱的自动化解决方案中找到了这一问题的答案。
滑雪板种类、技能水平和坡度条件只是在滑雪板修整领域发挥重要作用的众多因素中的三个。为了确保其新一代全自动滑雪板维修设备能够处理任何可能需要的滑雪板准备任务,Wintersteiger公司实施了高柔性的贝加莱自动化解决方案。
Bauer Maschinen GmbH在独特的海底勘探钻机上装备了贝加莱自动化技术。即使在海面以下2500米处,贝加莱自动化组件也能可靠运行。
请选择国家和语言