包装加工走向数字化

善变的消费者和具有创意的营销人员正在迫使包装企业进行小批次生产,这需要更频繁的停机来进行设置和调整。为了在不牺牲生产率的情况下增加必要的柔性,他们需要能够减少人工操作、改进操作员辅助并提供有用性能指标的机器。包装印刷和印后加工机器制造商DCM-ATN凭借其基于贝加莱技术创新的高自动化、智能化机器,正好满足了这些包装企业的需求。

批次更小、需求波动更大的持续性趋势给包装加工厂商带来了全新挑战。他们中的许多人现在正在寻找能够减少设置时间、跟踪机器性能的解决方案。机器制造商 DCM-ATN 的机械设备可以将柔性塑料材料和纸板加工成包袋和封套,他们已经开始开发新一代智能机器。

其中之一就是分切收卷机 – SuperTigre – 在撰写本文时,它即将投放市场。同时,DCM-ATN还一直在开发一种边缘连接解决方案,以实现对机器的监控管理和综合性能分析。

DCM-ATN使用贝加莱的 mapp View 解决方案开发了一个基于 Web 的操作界面,使 SuperTigre 成为有史以来最人性化的分切收卷机之一。

减少人工操作和材料浪费

“贝加莱作为我们的自动化合作伙伴,我们之间的长期合作使我们深知,我们在最新开发中依然可以再次依靠他们,”DCM-ATN 公司出口业务工程师 Matthieu Lorchel 解释道。“尤其是他们的运动控制专业知识以及将配置、编程和诊断结合到一个软件工具中的集成解决方案,在减少人工操作和改进操作员指导方面给予了我们很大帮助。”

DCM-ATN 得益于与贝加莱之间的高效协作,他们实施了最新的解决方案,为其新一代分切收卷机装备了一系列新的自动功能,从而最大限度地提高了生产率。SuperTigre 提供了相机自动定位以及自动狭缝定位、胶带应用、横切、卷轴更换、狭缝卷轴卸载和核心定位等功能。

ConnectiVision:DCM-ATN的机器监控软件是基于贝加莱的边缘控制器解决方案。

基于Web的HMI使机器更人性化

在处理小批次时,操作员与机器有更多交互。这使操作终端和HMI设计变得更重要了。“我们想让SuperTigre的操作界面像智能手机一样简单,”DCM-ATN公司自动化主管Alexandre Métay解释道。“所以,我们在寻找一种软件解决方案,使我们能够创建基于Web的应用程序,以及支持这些应用程序的多点触控操作终端。”

Métay在贝加莱的Power Panel系列操作终端及其mapp View解决方案中找到了这些要求的完美匹配,该解决方案使不具备Web编程知识的开发人员也能够创建强大、直观、基于Web的HMI应用程序。“对我们的自动化工程师来说,这让一切都变得简单,”他回忆道,“因为他们只需要将小部件拖放到位,然后对它们进行配置就行了。”

贝加强大的ACOPOSmulti伺服驱动器保证了SuperTigre的所有轴都以最高精度移动。

对所有机器进行边缘监控

为了在竞争激烈的市场中提高效率,包装印刷厂商和加工商还需要对生产数据进行收集、处理和显示,以便更好地评估其机械和团队的性能和绩效。因此,DCM开发了ConnectiVision,它是一个基于贝加莱边缘控制器PC的综合监控系统。

ConnectiVision解决方案适用于所有DCM-ATN机器。它提供了各种模块,包括一个用于监控机器活动的模块,一个用于生成报表的模块,以及一个用于通过平板电脑、智能手机或PC远程监控机器性能的模块。

始终贴近客户

DCM-ATN和贝加莱一样,非常重视客户支持。“现在,维护责任落在了设备供应商这边,”Lorchel解释道。“这使客户服务质量在我们的市场中变得尤为重要。”DCM-ATN所提供的服务合同涵盖了技术支持和维护。

公司为了在全球范围内成功地部署这些服务,依靠欧洲、美洲和亚洲的技术人员以及贝加莱的国际化网络。“我们85%的销售额来自出口业务,贝加莱的全球影响力和高品质的支持服务对我们的业务发展来说是一项宝贵的财富,”Lorchel说道。“我们的员工来自12个不同国家,在我们与贝加莱的合作过程中,我们找到了与这种国际合作文化的完美匹配。”

mapp View

DCM-ATN开发的基于Web的操作界面使分切收卷机更易于设置和操作。它是使用贝加莱的mapp View HMI解决方案中的拖放小部件创建的,无需具备底层Web技术。

边缘控制器

DCM-ATM使用贝加莱的边缘控制器解决方案开发了一个机器综合监控和管理界面。包装加工厂商可以使用它通过PC、平板电脑或智能手机收集和查看性能数据。

Matthieu Lorchel

出口业务工程师,DCM-ATN


“贝加莱的全球影响力和高品质的支持服务对我们的业务发展来说是一项宝贵的财富。”

请选择国家和语言

B&R Logo