移动机械的演变
在农业、建筑、采矿和市政管理领域,人们正在大力努力利用移动机械使操作过程更安全、更高效并提高质量。与此同时,这些行业面临着专业技术人员短缺的问题。
为了实现这些目标并抵消劳动力市场的短缺,当今的移动机器正在迅速发展。它们变得越来越智能:越来越多的功能以自动或半自动的方式执行,机器之间以及机器与云之间都已联网。
与我们一起,了解尖端技术如何为这些行业带来革命性的变化,以及如何为更可持续、更具生产力的未来做出重大贡献。
数字化
移动自动化解决方案需要集成必须无缝协作的复杂系统和技术。收集、处理和分析来自各种来源的大量数据可能具有挑战性,需要强大的数据管理和分析工具。不同的机器和系统必须能够相互通信,这需要标准化的协议。系统还必须具有可扩展性,以便在不影响现有基础设施的情况下进行未来扩展和升级。移动机器也经常暴露在恶劣的环境条件下,这就要求采用坚固可靠的技术。
自动化
自主功能对于移动自动化中的许多应用至关重要。通过集成传感器和先进的算法,移动设备和车辆可以自主导航、识别障碍物并规划路线。这使得各行各业的任务能够高效、准确地完成。其中包括运输货物和材料、农业应用、检查和监控、安全任务以及物流和交付。自主系统优化工作流程、降低成本、提高安全性并为新的应用开辟可能性。
电气化
电气化带来的众多优势正在彻底改变移动自动化。电气化系统通过优化资源利用和减少排放来提高效率,从而提供更加环保的解决方案。由于降低了维护要求和能源成本,电气化系统还能长期节约成本。电气化系统的灵活性允许定制应用,而与数字环境的无缝集成可确保改善控制和监测。电气化促进了可再生能源系统和智能能源管理等创新,使得移动自动化更加高效和可持续。
合作伙伴关系
在移动自动化领域,从内部生产到与自动化专家合作的转变为企业带来了重大变革。这种模式转变有许多优势: 公司可以更加专注于自己的核心专长,从而提高效率,更有针对性地部署现有资源,同时受益于外部专业知识和创新技术。这些伙伴关系还能更快地适应市场变化,并根据客户需求定制解决方案,最终提高市场地位。
贝加莱,您的移动机器自动化合作伙伴
农业和林业机械
为了在恶劣环境中使用,贝加莱提供了具有用户友好界面的操作设备和触摸屏,非常适合农林车辆的操作和监控。各种传感器和执行器可用于农林车辆的数据采集和运动控制。这些组件可收集有关机器状态的信息并执行特定操作。
市政车辆
贝加莱传感器和执行器将市政车辆的数据采集和运动控制提升到了一个全新的水平。这些组件可记录有关车辆状态的精确信息并执行特定操作。贝加莱利用集成在其自动化解决方案中的诊断功能,支持预防性维护和故障排除,最大限度地减少停机时间,延长车辆的运行时间。
建筑和采矿机械
贝加莱为建筑和采矿业提供广泛的自动化解决方案,帮助提高机器的效率、可靠性和安全性。其中包括专为移动机器开发的坚固可靠的控制系统。这些控制器可用于自动化建筑和采矿机械的各种功能,从电机控制等简单任务到机器监控和诊断等复杂过程。
自动导引车和自主移动机器人
贝加莱可以将 AGV 和 AMR 无缝集成到更高级别的控制和 IT 系统中,从而使多台车辆能够有效地通信和协调。这还包括与生产环境中的其他机器和设备联网。灵活且可扩展的自动化解决方案可适应 AGV 和 AMR 车队不断变化的需求。这还包括人工智能(AI)和机器学习(ML)的整合,以不断提高车辆的性能和效率。
白皮书:适用于移动机器的可扩展自动化
多年来,对现代移动机器的要求发生了重大变化。新功能不断被添加,对效率和质量的要求比以往更高。需要强大且可扩展的自动化系统。贝加莱可以轻松为建筑和采矿机械、市政车辆以及农业和林业应用实施自动化解决方案。请阅读我们的白皮书了解更多信息.
控制和 IO 系统:灵活且不妥协
农业和建筑机械制造商面临着快速实施智能(半)自主机器功能并长期维护它们的挑战。贝加莱凭借其模块化 X90 控制器和 IO 系统,继续为农业机械自动化开辟新的可能性。对于机器制造商来说,可以提供不同性能等级的控制器——适用于简单机器和高端机器。使用各种选件板可以轻松地将传感器连接到 X90 控制器、交换诊断信息以及直接控制步进电机。
适合在户外严苛环境下使用的移动工业 PC
农业早已开始转向使用自走式机械来提高生产力。例如,自主机器需要来自各种传感器的数据来执行所有任务。户外使用的Automation PC可以从多台农业机械收集大量数据并将其转发到更高级别的系统。例如,拖拉机和联合收割机可以交换有关速度和装载能力的信息。农业机械之间的信息交换对其在田间的作业方式有着有益的影响。
监控:恶劣条件 – 可靠运行
农业世界与雨水、泥土、热量和振动息息相关。至关重要的是,即使在恶劣的条件下,操作设备也必须确保无故障运行。压铸铝外壳提供了机械稳定性,多点触摸显示屏甚至可以在雨中使用。这使得Power Panel T50 移动版(与Automation PC 3100 移动版一样)成为在恶劣户外环境使用的完美解决方案。它是纯浏览器设备,并通过以太网连接到可视化服务器。投射电容式触摸屏甚至可以在雨中或戴着手套时操作。
工业和非公路车辆的电驱动解决方案
人员、货物和原材料的运输占全球能源消耗的 25% 以上,占全球二氧化碳排放量(CO2)的近 30%。ABB 提供产品和解决方案,通过电气化提高重型商用车辆的能源效率。了解有关如何提高重型商用车的效率并减少其排放和运行的更多信息。
使用软件组件加快开发速度
贝加莱独特的生态系统为机器和工厂工程开辟了新的可能性。尽管客户要求越来越复杂,我们的集成软件开发方法仍使我们的客户能够在满足所有质量要求的同时最大限度地降低工程成本和缩短上市时间。了解 Automation Studio 如何降低培训成本以及 mapp 技术如何彻底改变机器和系统软件开发。
更多联系贝加莱的方式:当地合作伙伴
寻找您附近的合作伙伴
利用我们的全球网络为最终客户提供服务。
除了遍布全球 70 多个国家的 200 多家贝加莱子公司外,我们还拥有一个全球价值提供商网络。贝加莱价值提供商与贝加莱无缝合作,将我们的产品和服务带到您的所在地。他们将对贝加莱技术的深入认识与对当地市场的深刻理解相结合。