风力发电是通过风力涡轮机利用气流来发电。尤其是低成本的陆上风电贡献了全球电力供应的很大一部分。由于安装和维护采用新技术和新方法将使成本降低,因此预计海上风电场将变得越来越有吸引力且有利可图。

较老的风力发电机将被较新、较大的系统所取代,这涉及到旧风场更新改造,通过安装新组件,它们的使用寿命将得以延长。使用最先进的技术改造这些涡轮机可以显著提高其功率输出。

适合电动及液压叶片调节的坚固硬件

功能强大的X90控制器采用集成安全技术,专为严苛环境而开发。该控制系统适用于陆上和海上风力涡轮机中的电动或液压变桨系统,可以安装在控制柜内部或外部。

通过冗余提高可用性

贝加莱通过针对控制器、网络和电源的冗余选项,可以最大限度地发挥整个自动化系统的抗故障能力。

经验证的风力发电机安全解决方案

安全系统被完全集成在标准(非安全)控制系统中,且完全透明。贝加莱广泛的产品组合可以为任何应用创建成本优化的安全解决方案,以及自定义的错误响应。

X20系统模块已经在数千座陆上和海上风电场可靠运行数年。它们满足恶劣环境条件的所有要求,包括宽温波动、连续振动和盐雾环境。为了满足高可用性要求,系统中的各种冗余选件已被证明非常有效。

集成安全技术产品组合以及各种远程访问选项能够有效实现安全电路,例如符合GL 2010和GL 2012规范。

对于偏航调整而言,运动控制产品系列可以提供扭矩控制以减少机械组件上的磨损,并且可以实现冗余概念以确保可靠运行 – 即使个别电机发生故障。

因为使用了开放的标准,所以可以根据需要轻松连接其它系统。

高效的开发工具Automation Studio被用来对系统进行配置。它可以管理大型、分布式团队的工作,并保护知识产权。

接口可供其它工具使用,如电气配置和仿真工具或者从MATLAB/Simulink或MapleSim中自动生成代码。

贝加莱拥有完美的解决方案...

强大的控制平台

贝加莱成熟的X20系统特点在于,凭借其紧凑性,模块化和灵活性能够适应任意应用。

广泛的产品组合,所有现场总线系统

超过250个不同的X20模块适用于几乎任意应用。所有相关现场总线系统的接口都可以用于将各种传感器,系统等集成并连接至X20系统。

经批准用于海上使用和宽温范围

几乎所有标准系统组件都拥有海事应用认证。经过严格测试的产品都拥有品质认证,这使它们可以应用于船上或海上。除了少数例外,X20系统提供的连续操作温度范围从-25至+60°C。

重载结构

除了带IP20防护等级的产品之外,还有100%防潮和耐腐蚀性气体的带涂层系统,以及拥有IP67防护等级的X67系统。

冗余

通过冗余提高可用性是能源技术的基石。凭借其灵活的产品组合,贝加莱提供可满足任意要求的高效解决方案。

  • 贝加莱APROL过程控制系统上的服务器冗余
  • 运行服务器
  • 操作员站
  • 热/备用服务器冗余
  • 标准X20控制器
  • 极快的切换时间小于1毫秒
  • 无扰动切换
  • 网络冗余
  • 可以使用各种现场总线系统
  • 介质和电缆冗余
  • 环网冗余
  • 电源冗余
  • 24 V冗余电源模块
  • 冗余电源
开创性安全技术

贝加莱安全系统可以提供高水平安全,体现了明显的技术优势,从而实现了智能安全概念。安全系统被完全集成在标准(非安全)控制系统中,完全透明。

易于编程

在一个安全且集成的开发工具中,安全应用程序通过使用预先认证的功能块创建。功能块图和结构化文本编程语言可用于该目的。此外,还将有机会使用诸如C语言单独创建功能块。

远程维护和确认

开放的接口除了用于远程更新安全应用程序功能之外,还可以用于远程确认错误和维护场景。

全面的产品组合

现有各种功能和不同型号的产品可用于所有类型的应用: IP20,IP20涂层或IP67防护等级:

  • 数字量输入
  • 数字量输出 (0.5 A, 2 A 和 10 A)
  • 继电器输出
  • 开关电位组
  • 计数器模块检测脉冲
  • 模拟量输入
  • 温度输入 (PT100/1000和温度传感器)
集成运动控制

作为驱动技术方面的专家,贝加莱提供广泛的驱动单元:从紧凑型,单轴,多轴或电机安装伺服驱动器到变频器。

通过通用运动控制实现统一控制

所有驱动技术组件都被无缝集成到Automation Studio开发工具中。不管使用何种驱动器和电机,所有功能都可用 – 从单轴运动到CNC和机器人。

简单的复杂控制系统解决方案

即使是最复杂的控制系统要求也可以通过使用贝加莱驱动技术轻松实现。凭借各种方案工艺包和广泛的标准库,任何任务都可以有效地完成。

  • 更多信息
  • 运动控制
  • 系统概览 - 驱动系统
  • 系统概览 - 变频器
  • 系统概览 - 电机系统
开放的标准

开放的解决方案是唯一面向未来的方案。开放性允许你运用最舒适的工具来工作。它允许机器与外部系统之间实现轻松通信,通过促进面向未来方案的现有软件的重用性,它为你的产品得以更快推向市场节省了宝贵的时间。贝加莱提供各层和各产品开放性。

高效的开发工具

Automation Studio是针对自动化解决方案各个方面的最终开发和运行环境 – 从控制和运动技术到HMI,操作和集成安全技术。

Automation Studio发起应用开发革命:

  • 一个工具适用于所有应用
  • 直观的用户指南
  • 自动化项目的所有方面拥有一致的用户界面
  • 知识产权保护
  • 通过加密和用户库保护知识产权
  • 应用模块:来自不同项目的独立,自主的应用程序在一个控制器上
  • 软件开发完全自由
  • 独立于硬件的软件开发
  • 采用IEC 61131-3,C,C++和CFC语言编程
  • 自动代码生成,例如由MATLAB/Simulink,MapleSim...
  • 无限制使用丰富的功能库
  • 集成远程访问
  • 全面的远程诊断
  • 智能软件更新机制
自动代码生成

在专门的工具中开发的算法和控制环可以通过自动代码生成非常快速准确地在控制程序中实现。贝加莱提供若干经认证的接口,如面向MATLAB/Simulink或MapleSim。

该Simulink接口使用起来非常简单。控制器上的输入/输出变量可以在Simulink中被简单定义。然后,Simulink的全部功能就能用于控制程序和控制器组件。

智能振动测量

X20CM4810振动测量模块以低成本和易用性为其主要特点。

集成损坏识别

复杂的频率选择性数学估算可以在模块上直接配置,以便立即检测到变化,并做出即时响应。当然,也可以将测量到的原始数据加载到控制器上。

  • X20CM4810的技术特点:
  • 4路IEPE通道
  • 24位分辨率
  • 51.6 kHz采样频率
  • 频率选择性宽带参数估算
  • 频率选择性包络或振幅谱估算
  • 频率选择性信号变化参数估算
  • 在模块上存储原始数据
获取状态监测的测量值

APROL ConMon是贝加莱测量,记录和评估所有相关状态参数的解决方案,它为持续改进过程提供了最佳支持。

  • 测量,存储和压缩状态参数
  • 在线监测参数
  • 在线绑定参数
  • 评估测量数据
  • 合并和处理其它数据

灵活集成到现有自动化方案中

APROL ConMon既可以用作单独的解决方案,独立于任何现有管理系统,SCADA系统,过程控制系统和PLC解决方案,也可以被集成到现有APROL过程控制系统中。

发电机电网同步

能源技术的核心功能是发电机同步并网。这正是X20CM0985-1电网同步模块的用武之地。该设备的安装量超过15000个,经过多年现场证明。它结合了广泛的功能,可以满足众多应用需求:

  • 同步发电机并网,
  • 多功能测量任务,
  • 发电机保护功能以及
  • 电网参数监控

集中于一个模块。

状态和电能表本地输出

除了连接变流器和电压测量之外,该模块还拥有多路数字量输出。例如,可以启动耦合开关,外部电能表也可以提供计数脉冲。控制器可以使用所有测量值,它还可以处理模块配置。

综合电能计量

所有消耗的电能都是通过紧凑型X20 I/O模块进行记录的。下面列出了这些模块以及它们的功能。

电能测量

X20AP电能计量模块用于测量有功功率,无功功率和视在功率;记录相序,相位和累积值;中性线电流;记录频率和谐波(最多31次谐波)

流量计读数

X20CS1012接口模块集成M-Bus主站,可以连接最多250个M-Bus从站(例如气表,水表,电表,热表和脉冲计数器)

流量模拟量信号

X20AI模拟量输入模块采集模拟量测量信号(例如流率)

流量脉冲计数

X20DC数字量计数模块采集数字量测量脉冲(例如流量)

请选择国家和语言

B&R Logo