贝加莱是第一家将机器视觉完全集成到其自动化系统中的自动化供应商。产品经理Andreas Waldl解释了为什么这么多机器制造商在第一次了解到集成机器视觉的可能性时惊讶地说不出话来。

Waldl先生,当您向客户展示贝加莱的机器视觉系统时,他们的反应如何?

Andreas Waldl:我会将他们的第一反应描述为有所保留的好奇心。他们可以立即看到的是减少其应用中不同系统种类的机会。一站式方案不仅包含控制、运动和安全 - 现在还有机器视觉 - 这为他们节省了大量工作和宝贵资源。

这些听起来像是重大利益,那为什么会有保留意见呢?

Waldl:因为他们对项目的思考方式往往使自己陷入困境。很多时候,他们想要直接谈论具体的组件和技术规范 - 这时我要求他们退后一步,从头开始描述一个典型应用。然后,我就能向他们解释我们的视觉解决方案将可能实现的目标 - 就在这时,我常常发现他们流露出难以置信的眼神。

这是为什么呢?

Waldl:因为我们正在做的事情在机器视觉领域内是全新的。首先,你很难想象将机器视觉完全集成在自动化系统中的实际意义。在谈话的过程中,他们开始渐渐地明白,这实际上是一次重大飞跃。

Andreas Waldl,产品经理 - 集成机器视觉,贝加莱

贝加莱视觉解决方案的优势是什么?

Waldl:完全集成为我们提供了前所未有的同步水平。我们能够以亚微秒级精度为照明和图像捕捉定时。照明、相机、驱动器、控制器 - 所有这一切都在同一个网络上进行通信,并且在同一个应用程序中运行。这意味着,你可以同步控制回路,并实时查看全面的诊断信息。事实上,集成使我们变得快速,以至于我们可以使用我们的标准硬件来完成工作,否则就需要使用高度专业化的高速相机。

那你可以说贝加莱提供高速相机吗?

Waldl:我们没有高速相机 - 事实上,只有极少数情况下,我们的客户才需要那种专业的相机。秘密就在于集成。借助我们出色同步且高强度的LED,我们能够在一个非常精确的瞬间,用短脉冲光冻结一个极快速移动物体的清晰锐利的图像 - 然后立即用复杂算法去处理它。如果你使用的是集成在相机中的LED,亦或是外部照明组件,这也无关紧要。

你能给我们举一个贝加莱相机在高速应用中使用的例子吗?

Waldl:某位食品饮料行业内的贝加莱客户对此性能印象非常深刻,他们已经开始逐步淘汰价格昂贵的高速相机,转而使用我们的机器视觉解决方案 - 成本因素只是其中的一部分。这就是我之前描述的那种对话的完美示例。客户开始时有点怀疑。但是后来,他们开始意识到,他们可以忽略所有关于机器视觉能做什么和不能做什么的先入为主的观念,而只关注开发出最佳的机器过程。当你将机器视觉集成到自动化系统中时,情况就变为:它不再是一种设计约束,而是一种强大的工具,为机器开发开启了过去难以想象的可能性。

请选择国家和语言

B&R Logo