随着游客数量的稳步增长,拥有可靠的基础设施将游客从一个景点安全、可靠、快速地接送到另一个景点非常重要。在捷克的布拉格,贝加莱的自动化技术现在可以帮助他们参观一处主要景点,无需经历拥挤的排队和漫长的等待。

捷克共和国首都布拉格是欧洲最受欢迎的旅游目的地之一。随着游客数量的不断增加,这座城市的基础设施 – 尤其是最受欢迎的景点周围的基础设施 – 必须进行不断地升级和扩建。佩特任瞭望塔(Petřín Lookout Tower)是该市的主要景点之一,有缆车将络绎不绝的游客送往佩特任山山顶,每天的大客流也使缆车不堪重负。因此,位于布拉格的PEG公司负责对其进行全面检修。借助新安装的贝加莱控制和HMI技术,缆车现在变得更安全、更高效。

PEG是一家位于布拉格的系统集成商。为了完成缆车的改造,PEG向其值得信赖的合作伙伴贝加莱寻求了帮助。“贝加莱一直都是我们的供应商,且拥有丰富的经验。因此,对于这一大型项目,我们再次依赖他们再自然不过了,”PEG公司软件经理Jan Maštera说道。“在技术和价格方面,奥地利的自动化专家是我们的最佳选择。”

PEG和贝加莱共同开发了一种新的改进型缆车系统概念。

经受时间的考验

著名的通往佩特任瞭望塔的缆车始建于1891年。在缆车运营的100年时间里,由于技术进步,缆车进行了两次现代化改造。获取替换零件也变得越来越困难。“我们每年运送大约200万名客人,”缆车运营经理Pavel Kejha说道。“在2018年,是时候更新老化的驱动和控制系统了。对我们来说重要的一点是,我们必须让客人快速且安全地到达瞭望塔。”

因此很明显,他们需要的是一个功能强大且更可靠的新系统。新系统将需要更轻松地实现升级以满足未来的需求。为缆车的列车长提供更先进、更直观的控制装置也非常重要。和往常一样,在现代化改造项目中关注的关键问题是安全。新系统将需要安全、可靠地将客人运送到山顶。

PEG和贝加莱共同开发了一种新的改进型缆车系统概念。“我们在奥地利和捷克都有过类似系统的经验。”贝加莱捷克分公司项目经理Martin Větrovský说道。“我们先进的mapp View HMI系统遵循HTML5标准,完全满足所有要求。”在缆车控制室内部,该系统运行在两个触摸屏面板上:24"大面板用于列车长使用,而较小的15"面板则通过控制柜用于操作。

Jan Maštera

软件经理,PEG

“贝加莱一直都是我们的供应商,且拥有丰富的经验。因此,对于这一大型项目,我们再次依赖他们再自然不过了。”

“mapp View HMI使得与新系统的交互变得更清晰、更直观,这对列车长而言是个好消息。”PEG公司软件经理Maštera说道。

安全第一

“我们的缆车每天都会在佩特任山上下完成超过80次往返。我们每小时运送多达1400人,”Kejha说道。“因此当然,确保乘客安全是我们的首要任务。”

控制计算机上的故障保护功能会对整个技术状态进行持续监控。控制计算机则通过MODBUS RTU协议将诸如启动、停止或速度设定等命令发送到自主控制器。该安全系统可以检测并报告超过100种异常状态,从而为列车长提供有关系统运行情况的完整概览。

安全系统将故障分成三类。控制器会根据不同的故障类别发送三种不同的命令。如果出现严重危险的情况,就会发送紧急制动命令以停止缆车运行。如果在途中遇到意外障碍,则会发送命令以在缆车到达受影响路段之前停止缆车运行。第三类故障是不危及操作的故障。安全系统仅仅报告警告,通知操作人员,以便他们可以执行必要的维护。

贝加莱的技术优势

通过使用X20控制系统进行集中数据采集,可以收集和评估大量数据。任何故障都可以得到快速定位和纠正。新设计还有助于缩小损坏范围:如果系统的某个部分出现故障,它将不会对其它部分造成损坏。这样不仅可以增加可靠性,而且还能够在出现问题的时候最大限度地减少停机时间。

“新的解决方案可以更快地发现故障,从而提高可靠性,而且还能提供更强大的计算能力,”项目架构师Pavel Novák说道。“新安装的系统具有更好的诊断能力,而且mapp View HMI更清晰、更直观,这对列车长而言是个好消息。”

基础设施老化、游客成群结队地围绕在布拉格的佩特任山周围的日子已经成为往事。借助贝加莱技术,缆车运营者已经向前迈进了一大步。他们可以随时对系统进行更新升级和扩展,以确保系统始终是最新的。“最初的电气系统现在只剩下电机。系统的其余部分都已完成了替换和升级。”Kejha说道。“该解决方案将始终使我们保持在技术的最前沿。它使我们可以在此基础之上朝向未来继续发展。”

Pavel Novák

项目架构师,PEG

“新的解决方案可以更快地发现故障,从而提高可靠性,而且还能提供更强大的计算能力。”

通过使用先进的贝加莱硬件和软件进行现代化改造后,缆车系统现在变得比以前更强大、更可靠。

Pavel Kejha

缆车运营经理

“我们的缆车每天都会在佩特任山上下完成超过80次往返。我们每小时运送多达1400人。因此当然,确保乘客安全是我们的首要任务。”

请选择国家和语言

B&R Logo