![](/fileadmin/1349409241645-de-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1407616292136-de-html-1.0.jpg)
您可以利用贝加莱安全技术实现一些最先进的创新 – 今天直至未来。
Peter Kronberger,贝加莱风能项目经理
在许多地区,风电场正成为越来越常见的一道风景。这也有很好的理由。毕竟,风力发电机组发出的电能是可以被利用的最清洁的能源之一。和其它设备一样,风力发电机也必须遵守严格的安全要求。贝加莱不断进步的安全解决方案为风力发电机制造商提供了他们所需的所有工具来满足这些要求。
风力发电机必须被设计成能够在各种可能环境中安全运行,包括在极端恶劣的气候条件下。各种规范被用来管理风力发电的方方面面。它们还可以被用来作为制造商的指导方针。符合IEC 61400标准的认证或来自德国劳氏船级社(GL)的“风力发电机组认证规范”都可以为风力发电机提供有力的质量证明。
GL规范的重点在于定义了风机设计寿命内可能发生的所有可以想到的负载情况。在这些情况外的任意环境都会导致不确定的风机行为发生。在最坏的情况下甚至会危害到人员和设备安全。安全解决方案的目的就是要确保此类情况不会发生。因此,在最新版GL规范中做出了一项重要的更新,2010版GL规范要求一个现代化安全系统必须符合ISO EN 13849“机器安全”标准。更具体地说,它需要评估所有关键组件的安全性。现在,2010版规范取代了过去的2003版,可以使用至2015年。
贝加莱集成安全技术可以出色地满足所有这些要求,并且提供最大限度的安全性。系统性能等级(PLe)符合ISO EN 13849以及IEC 61508 SIL 3标准。贝加莱安全技术在鲁棒性方面与性能一样出色,可以轻松地处理最为苛刻的工况。这一点可以通过GL海上风机认证得到证实。
最快的安全系统
贝加莱安全技术可以实现的可能性几乎是无限的。它同时也是市场上速度最快的解决方案之一。它可以实现7毫秒的响应时间 – 数据从输入安全模块到输出安全模块的时间,包括数据处理循环。如此快的响应可以使关闭系统的参数设置变得更加从容。针对安全危害的智能响应 – 如同考虑当前的操作模式那样 – 可以进一步减少系统上的应变。
贝加莱安全技术可以无缝集成到主控系统中。从主控系统的角度看,安全组件的运行和任意其它I/O模块一样。安全模块也可以相应访问主控系统上的所有数据。它可以毫无限制地实现步进顺序,闭环控制算法甚至主控系统中的协同定位序列。它还允许使用传统的,行之有效的工具,并直接从主控系统控制安全输出。安全控制系统可以在后台完成简单的监视 – 仅在检测到临界状态时才启用。
无缝集成于安全及标准控制系统的另一个显著优势是它可以最大限度地减少接线量。安全模块可以被简单地放置在安全传感器如急停按钮附近。由于标准系统可以访问安全模块,因此无需在两个系统间进行交叉接线。安全数据经由系统总线传输,它可以通过各种接线类型实现(例如铜线或光纤)。在风机外壳与塔脚之间无需进行额外的安全接线。
安全应用程序的开发环境可以被无缝集成在贝加莱自动化工具Automation Studio中。图形化编程以及经过认证的功能块都可以使安全应用程序编程变得简单而直观。用户还可以使用更高级的编程语言如ANSI C或C++开发他们自己的安全功能块,从而创建复杂的应用程序或导入现成的解决方案。
从远程站点实现软件更新
由于贝加莱创建了一个经过认证的远程访问接口,因此安全系统可以实现远程访问。例如,该接口可以被用来更新安全应用程序。如果已经采取适当的措施确保系统安全 – 诸如监视摄像机或专用传感器 – 那么也可以从远程站点确认错误。这种解决方案是GL规范所允许的。远程确认不仅减少了昂贵且费时的维护呼叫次数,而且还显著提高了系统的可用性。
针对安全数据通信,贝加莱使用了开源的openSAFETY协议。安全传感器及组件制造商都可以从中获益,他们只需确保其传感器和组件的功能性即可。而且openSAFETY与任何其它安全协议不同,它不会绑定任意具体的现场总线。数据包都是安全可靠的,并且可以在任意数据通道上实现传输。终端客户也可以使用他们首选的现场总线,并根据需要将它与不同制造商的产品搭配使用。
![](/fileadmin/1349409241665-de-html-1.1.jpg)
全系统安全解决方案
贝加莱安全技术的全透明性以及openSAFETY标准的使用可以实现贝加莱安全控制器之间的自由通信。这使建立冗余或布局安全网络成为可能
从而令安全系统可以覆盖至整个风电场,每个风机都可以被设置为一个子系统。这样就不必为风电场中的每一台风机都安装传感器以测量风速,风向或积冰,虽然它们仍然可以实现安全监测。当一台风机由于风速过大而关闭时,其它风机会收到报警。从而为关闭做好充分的准备,使组件处理变得更加平稳。
只有时间才会告诉我们风力发电机安全技术会朝什么方向发展。您可以利用贝加莱安全技术实现一些最先进的创新 – 今天直至未来。