你的努力工作以显赫的荣誉而获得认可的事情并非每天都会发生。这就是为什么贝加莱的长期客户Müller Martini公司为获得瑞士工业4.0奖而倍感自豪的原因。这家全球性的瑞士机械制造商因其批量为1的书刊生产线而闻名于世,这体现了公司的“印后4.0”理念。该解决方案解决了对小批量定制、个性化印刷品日益增长的需求。这条生产线的许多功能都是通过其无缝自动化实现的 – 对此公司在过去超过25年中完全依靠贝加莱。

结合Connex LineControl数据和过程管理系统,SigmaLine可以将高效的书刊生产批量降至1。

印刷生产可以被视为增长部门的日子已经一去不复返,自从2008年以来,该行业发生了深刻的结构性剧变。成功地驾驭新的客户需求和消费者阅读习惯需要具有高度革新性和适应性。作为胶印和数字印刷领域内的技术领导者,Müller Martini公司从这一转变中脱颖而出 – 这一成就至少部分归功于其在与贝加莱25年合作过程中开发的自动化解决方案。

印后4.0

Müller Martini公司的印后4.0理念汇集了公司在过去十至十五年间开发的各种创新 – 其中一些是与贝加莱合作的。“印后4.0的关键在于我们的数据得到了充分利用,因此我们的工艺流程得以完全集成,”Müller Martini公司企业发展和标准主管Christoph Gysin解释道。“贝加莱作为我们的控制系统供应商做出了一些创新之举,包括机器数据的获取和交换以及先进的诊断功能。总之其体现了高度自动化水平 – 通过使用高速运动轴、强大的工业PC、高效的总线系统和高质量的HMI – 这些都构成了印后4.0的支柱。”

为了确保能够满足客户的要求,Müller Martini公司在内部构建了所有的控制面板。

一致性直至批量为1

该书刊生产系统获得了2017年瑞士工业4.0奖的认可,可实现全自动化的工作流程,无需任何人工干预或停机即可实现换型,从而可以在非常小的印量范围内生产书刊。最终实现批量为1生产,就像经常出现在相册和其它个性化产品中的情况一样。由Müller Martini公司开发的Connex工作流程系统集成了印刷生产中的每一步,从准备印刷的PDF文件到即将发货的书刊成品。

无缝工作流程直至书刊成品

Connex从读取PDF中的信息并为数字印刷机生成必要的设计版面和作业文件开始。然后,定制的书刊会在连续的滚筒上进行印刷,并被处理成书芯。接着,Vareo装订机会将书芯与封面装订在一起,然后,使用InfiniTrim三面切书机将书刊裁切成最终版式。书刊的版式、厚度和内容因书而异,生产线并不需要进行单独的手动操作。由于Connex工作流程系统知道哪些作业正在等待处理,因此它可以自行进行优化。“这是工业4.0最纯粹的形式。我们已将过去的理论探讨转变为现实世界的解决方案,”Gysin说道。“瑞士工业4.0奖的评审团注意到了 – 但更重要的是,我们的客户也同样注意到了。”

贝加莱 – 正确的选择

在寻求创新和可靠的控制系统合作伙伴时,Müller Martini公司在25年前就决定支持贝加莱。“当时,他们正在开发System 2000,”Gysin回忆道。“从技术角度看,我们对其产品组合的模块化、宽泛度和完整性印象深刻。在个人层面上,我们享有类似的企业文化,崇尚和热衷创新。所有这些因素在我们决定让贝加莱成为我们的自动化合作伙伴方面发挥了重要作用。”这是Müller Martini公司经营至今的一个重要决定。

Vareo装订机和InfiniTrim三面切书机非常适合数字图书生产。结合贝加莱技术,该解决方案涵盖了印后4.0的各个方面。

全面的概念

从运动轴、控制器、工业PC和HMI到开发和诊断软件,贝加莱自动化解决方案构成了当今最先进的制造系统的基础。“大约20年前,我们与贝加莱合作开发了全面的硬件/软件概念 – 我们称之为Müller Martini自动化平台,”Gysin解释道。“这个标准化平台在我们最具创新性的项目不断取得成功的过程中持续发挥着重要作用。我们紧密合作,制定软件准则,定义接口和各种功能,如报警管理和I/O管理。贝加莱的Automation Studio软件还使我们能够非常高效地进行编程和仿真。我们开发了软件库,这使我们的程序变得既灵活又一致。当然,随着贝加莱产品多年来的不断发展,我们的平台也在不断发展。未来,许多现有的功能将直接被mapp技术组件所取代。”

为客户提供高效的解决方案

对于Müller Martini公司来说,印后4.0的主要目标是帮助印刷商、报纸出版商和书刊装订商降低成本并保持竞争力,同时为他们的客户提供所需日益个性化的产品。“纸张加工行业的成本压力是巨大的,”Gysin强调说。“我们使我们的客户有能力将个性化的内容印在他们的印刷品上,而且在无缝追踪和质量保证等方面不会受到任何影响。根据工业4.0的定义 – 同样适用于印后4.0 – 智能协调的工艺和系统可以使高度个性化的产品具有大规模生产的效率。贝加莱将印刷行业视为工业4.0的先锋 – 而且他们自己也是自己领域内的先锋,他们在Eggelsberg的工厂实施了工业4.0。这是我们两家公司共同拥有的另一件重要事情。”

Christoph Gysin

企业发展和标准主管,Müller Martini

“多年来,我们与贝加莱的合作是如此成功,因为这是建立在互信、开放以及重视稳定性、可靠性、技术能力和长期思考的企业文化的基础上。”

请选择国家和语言

B&R Logo