农业和工程机械制造商面临的挑战是,如何更快地实施智能(半)自动机器功能,并对它们进行长期维护。但是,内部开发这些解决方案的成本非常高。因此,对于中小型移动设备制造商而言,拥有全面自动化系统的技术合作伙伴是一种完美契合。
今天的农业和工程机械所配备的先进功能与工业制造业中的非常类似。最先进的技术,如智能机器联网、云连接、工艺数字化和集成安全,对于移动设备而言也越来越重要。“大牌厂商正在农业和工程机械领域内推动这些新功能,”Stefan Taxer说道。
为了保持竞争力,中小型企业必须效仿。问题是:怎么做?从头开始建立内部工程部门进行必要的研发是一项巨大投资。更容易的替代方案是与经验丰富的合作伙伴并肩携手工作,以完成自动化任务。
坚固耐用的控制系统和HMI
“农业和工程机械制造商面临的情况促使我们将自动化专业知识应用于移动机械,”Taxer解释道。“我们在过去35年中为工业用途开发的大量技术可以很好地转化为农业、建筑和市政应用。”基本上,贝加莱所能做的就是使其控制器和HMI单元适合移动应用。
最终开发出了坚固耐用的X90控制和I/O系统。它可以承受-40至85°C的温度以及冲击和振动,且耐盐雾、紫外线和油污。模块化的控制解决方案还可以与贝加莱的其它技术平台实现互操作。因此,和所有其它贝加莱产品一样,它使用Automation Studio工程工具进行编程。它还可以通过POWERLINK工业以太网协议进行硬实时通信。
可扩展的硬件平台
贝加莱开发的所有硬件平台都具有出色的模块化和可扩展性。对于X90系统而言,模块化意味着机器制造商可以从各种选项板中进行选择,以实现他们所需要的功能,包括额外的I/O和接口。可扩展意味着他们可以从广泛的性能等级中进行选择 – 确保从基本型到高端型机器都拥有始终连贯的解决方案。
现成的软件组件
“贝加莱的解决方案不仅限于硬件方面,”Taxer强调道。“借助我们的mapp技术工具包,我们可以在Automation Studio中提供超过200种预编程软件功能。”mapp技术提供基于Web的HMI、控制、服务、数据监控等解决方案。它还可以非常容易地实现像挖掘机手臂那样的串联运动系统。
应用工程师只需要将需要的功能拖放入应用程序并输入相应的参数即可。不需要进行传统上的编程工作。所有mapp功能都相互链接并自动交换数据。“这显著减少了新应用程序的开发费用,”Taxer指出。
贝加莱还设计了其产品平台,以便一旦应用软件编写完成,它就可以运行在任何硬件上。这样就可以轻松实现从基本型到高端型机器的切换。“对我们客户而言,这意味着可以在未来取得投资回报,”Taxer说道。
集成安全
安全技术在自动化中发挥着关键性作用,因此不应被低估。制造商可以在机械指令2006/42/EC中找到有关该主题的有用信息,该指令也适用于欧洲经济区、瑞士和土耳其的移动机械。它还包含适用于国际的统一标准。
然而,内部开发集成安全解决方案既昂贵又复杂。“我们可以减轻移动机械制造商在这方面的负担,”Taxer说道。通过贝加莱开发的集成安全解决方案,安全应用程序可以从预先认证的软件块中创建。“用户只需要在我们的Automation Studio中将软件块链接起来即可,从而大幅减少了编程成本。”
智能机器
X90控制系统可以使移动机器配备与工业物联网兼容的功能。“我们的X90系统可以收集数据,在本地进行分析,并通过OPC UA将其发送至边缘服务器或直接发送到云端,”Taxer说道。还可以实施状态监测和远程维护。这使制造商和运营商都可以随时跟踪拖拉机、挖掘机和其它车辆的状况和性能。“作为技术合作伙伴,我们能够帮助各种规模的农业和工程机械制造商保持竞争力,”Taxer充满信心道。“与我们在一起,他们可以充分享受到最先进的自动化技术带来的益处 – 包括安全技术和云连接 – 且都很容易实现。”