B&R Automation Studio 4
![](/fileadmin/Laptop_mit_AS4-6c674442.jpg)
B&R Automation Studio 4 Broşürü
Automation Studio 4 Broşürü indirin.
Tek Araç
Automation Studio 4
Bir otomasyon projesinin her adımı için tek bir programlama aracı, eğitim ihtiyaçlarını en aza indirir, entegrasyonu güçlendirir ve mühendislik disiplinleri arasındaki iletişim sorunlarını ortadan kaldırır.
Geliştirme maliyetlerini düşürün
Donanım tamamlanmadan önce yazılım geliştirmeye başlayarak, yazılım modüllerini birden fazla projede tekrar kullanarak, işlevsellikleri simülasyon yoluyla doğrulayarak ve devreye alma modülünü gerçekleştirerek zamandan ve paradan kazanın.
Devreye alma sürelerini kısaltın
Makine simülasyonlarının otomatik kodlama özelliği ve elektrik mühendisliği yazılımlarının konfigürasyonlarından yararlanarak piyasaya girme süresini hızlandırın. Ayrıca etkin işbirliği yazılım geliştirme süreçlerini kısaltmanıza destek olur.
Yeniden kullanılabilirliği geliştirin
Sistem destekli, tam grafikli donanım konfigürasyonları ve her seviyedeki yazılım modülerizasyonu, hazır programlanmış bileşenleri kullanan makinelerin ve sistemlerin geliştirilmesini kolaylaştırır.
Piyasaya daha hızlı girin
![](/fileadmin/Timetomarket-9e9ddd5f.jpg)
B&R Automation Studio 4, makine yapımı ve sistem mühendisliği için mükemmel bir araçtır. Sürdürülebilir ve verimli yazılım geliştirme yaklaşımı giderek artan ürün karmaşıklığı karşısında bile kalitenizi yükseltmenize, mühendislik maliyetlerinizi düşürmenize ve pazara daha kısa sürede girmenize yardımcı olacaktır.
Sermaye piyasası, fiyatları sabit tutarken sürekli gelişen işlevsellik beklemektedir. Bu, üstün kaliteye, uzun ömürlü olmaya ve işletim ile servis maliyetlerini düşürmenize bağlıdır. Makine ve sistemlerin bu gereksinimleri karşılaması ve gerçek katma değer sunmasının tek yolu artan karmaşıklığa ayak uydurmalarıdır. Ürünlerin planlanması, geliştirilmesi ve yapılanması için harcanan zamanın artırılması bir seçenek değildir çünkü şiddetli rekabet şirketleri teknoloji alanında gelişmeye itiyor.
Başarı yolunda değişim
Paralel mühendislik, hızla kalkınma anahtarlarından biridir. Bu, özelliklerin tanımlandığı anda yazılım geliştirmeye başlamak demektir; aynı zamanda mekanik ve elektrik sistemlerinin dayanışmayla geliştirilmesi önemlidir. Ayrıca, yazılımın çeşitli yönleri üzerinde eşzamanlı çalışan birden fazla programcının olması anlamına gelmektedir.
Yüksek kalkınma hedeflerine ulaşmanın bir diğer anahtarı, alanda kendilerini kanıtlamış mevcut yazılım unsurlarını yeniden kullanmaktır; modüller, kendi bünyelerinde geliştirilmiş yada önceden programlanmış teknoloji bileşenleri olabilir. Böylece, programlama, test etme ve belgeleme için harcanacak zaman ve çaba azalır.
Makine ve sistem otomasyonu için tek bir araç olan B&R Automation Studio 4, ürün gelişiminin her adımını desteklemek için eşi benzeri görülmemiş yeni özellikler katar. Yazılım geliştiricilerin, kaliteden ödün vermeden mekatronik sistemlerdeki karmaşayı hızlı ve verimli bir şekilde yönetmesini sağlar.
Daha hızlı öğrenme
- Gelişmiş kullanıcı kılavuzu
- Bir otomasyon projesinin her yönü için tutarlı kullanıcı arayüzü
- Hemen kullanıma hazır
Daha hızlı programlama
- IEC 61131-3, C, C ++ ve CFC dillerinde çok yönlü programlama
- Uzun süreli kullanılabilirliğe sahip ölçeklenebilir donanım platformu
- Açık standartlar ve çift yönlü arayüzler
Daha hızlı hizmet
- Kontrol, HMI, hareket ve güvenlik teknolojisi için tek partner
- Kapsamlı uzaktan teşhis
- Dünya çapında destek
Entegre Yazılım Mühendisliği
B&R Automation Studio 4, kontrol ve hareket teknolojisinden HMI'ya, işletim ve entegre güvenlik teknolojisine kadar bir otomasyon çözümünün her yönü için mükemmel bir geliştirme ve çalışma ortamıdır. Endüstriyel otomasyon için bu güçlü yazılım mühendisliği platformunun 4. nesli, kullanıcıların daha verimli ve etkili çalışmasına yardımcı olmak üzere tamamen yeniden tasarlandı.
Günümüzün yazılım geliştiricileri, hem makine üzerinde hem de masalarında benzeri görülmemiş çeşitlilikte donanım seçenekleri ile karşı karşıyalar. Her bir makineye dahil olan montaj karmaşıklığı, fonksiyonel yoğunluk ve çeşitli görevleri yerine getirmek için geliştirme yöntemleri, çarpıcı bir şekilde gelişmeye zorlanmıştır.
Yazzılım geliştirmek için makinenin montajı ve donanımın kurulmasını bekleyerek pazara giriş hedeflerine artık ulaşılamaz. Günümüzün programlama araçları, gerçekte programlama görevini kendi kendilerine hızlandırabilirken, verimli ve sürdürülebilir ürün geliştirme için en büyük potansiyel olan mekanik, elektrik ve yazılım mühendisliği alanlarını bir araya getirerek, sektörde çığır açmıştır.
Nesne tabanlı programlama
Nesne tabanlı programlamanın avantajları
Bir makinenin veya sistemin davranışı, yazılım tarafından yönetilir. Her işlemi ve hareketi yöneten yazılımdır. Hayati mesajları ve operasyon verilerini yöneten ve kullanıcı girdisine, üçüncü parti sistemlerden gelen talimatlara ve sensörler aracılığıyla raporlanan olaylara uygun yanıtları veren de yazılımdır.
Bu nedenle yazılım geliştirme, mekanik tasarımla ilgili birçok ayrıntıyı değiştirecek olsa bile mekanik tasarım temelinde başlatılabilir. Nesne tabanlı programlamanın sunduğu avantajlar, daha sonraki bir aşamada gerçek değerlerle doldurulabilecek yapılar ve değişkenler oluşturmak için kaldıraç görevi görür.
İki yönlü veri alışverişi
CAD sistemleriyle iki yönlü veri alışverişi
Simülasyon modellerinden otomatik kod üretimi, geliştirme sürecinin çok erken aşamasında, tasarıma yardımcı olur. Kinematik ve dinamik sistemlerin simülasyonundan elde edilen verileri kullanarak gelişmiş CAD yazılımında bireysel bileşenleri veya tüm modülleri yaratarak, programlama daha da kısaltılır.
Ayrıca, elektrik planlaması ile bağlantılı olarak, çift master data ile sisteminin masraf ve olasılık hatalarını önlemek avantajlıdır. Artık, yazılım geliştiricileri ECAD projelerini, EPLAN Electric P8 arayüzünü kullanarak, B&R Automation Studio'daki donanım yapılandırmasıyla senkronize edebilirler. Bu iki yönlü değişim, her iki veri kümesinin her zaman güncel olmasını sağlar.
Tekrar kullanılabilirlik
Tekrar kullanılabilir modüller sayesinde sürdürülebilir tasarruflar
Entegre araçlar ekip çalışmasını kolaylaştırırken, otomatikleştirilmiş sürüm yönetimi koordinasyon ve belgeleme için harcanan süreyi azaltır. Master datanın otomatik olarak oluşturulması, görsel bir donanım konfigürasyon aracı ve pratik nesne tabanlı programlama gibi faydalı özellikler daha da keyif verici.
Global değişkenlere erişmek yerine tanımlı arabirimler aracılığıyla bilgi alışverişi yapan hazır modüller, herhangi bir hiyerarşik yapıda bir araya getirilebilir. B&R Automation Studio, genel bir uygulamayı birkaç geliştiriciye alt projelere bölerek dağıtmayı kolaylaştırır veya yazılım bileşenlerini dış kaynaktan sağlayabilir. Komple bir yeniden programlamaya gerek olmadan karmaşık makinelerin, başarıyla yükseltmesine olanak tanır. Modüler bir yazılım mimarisi, teknoloji bileşenlerinin ve fonksiyon kütüphanelerinin tam potansiyelini kullanmayı kolaylaştırır. Bu, kod yazmak ve test etmek için sadece daha az zaman harcayacağınız anlamına gelmez, ayrıca dinamik olarak yapılandırılabilen makine değişkenleri ve isteğe bağlı özellikler oluşturmanıza da olanak tanır.
Her seviyede açık
Gelecekteki tek çözüm, açık bir çözümdür. Açıklık, en rahat kullandığınız araçlarla çalışmanıza izin verir. Makinelerin harici sistemlerle zahmetsizce iletişim kurmasını sağlar. Ve mevcut yazılımın gelecekteki çözümleri için tekrar kullanılmasını kolaylaştırarak ürününüzün daha hızlı pazara girmesine yardımcı olur. Alışılmış çözümler geçmişte kaldı. Gelecek için Automation Studio 4.
B&R Automation Studio 4 ile CFC ve C dillerinde IEC 61131-3 standartlarında PLC programlamayabilir ayrıca C++'da nesne tabanlı programlar yapabilirsiniz. Bu sadece programcıların tercih ettikleri dilde çalışmasını sağlamakla kalmaz aynı zamanda mevcut kodun kolayca entegre olabileceği anlamına gelir. Hareket kontrolü ve güvenlik gibi PLCopen fonksiyon bloklarının bulunması, simülasyon araçlarından otomatik olarak oluşturulan kodun entegrasyonu için konnektörlerin yaptığı gibi, programlamayı daha da basitleştirir.
Proje dosyaları, malzeme yönetimi ve üretim planlama yazılımı gibi üçüncü parti sistemlerle XML formatında paylaşılır. SQL arabirimi üzerinden veritabanlarına doğrudan erişim sayesinde daha fazla destek sağlanmaktadır.
Diğer sistemlere yönelik birçok arayüz
B&R Automation Studio 4, fabrika yönetim seviyesine direkt bağlantı için OPC UA OPC Unified Architecture kullanmaktadır. Bu protokol, geliştiricilerin hayatlarını kolaylaştıran uygun fonksiyonlar sağlar. Ayrıca açık bir mimariye sahip yeni bir pazar standardı olarak, çok geniş bir yelpazede üçüncü parti sistemlerle uzun vadeli uyumluluk sözü verir. Automation Studio 4, konumdan bağımsız çalışma ve üretim yaklaşımlarının uygulanmasını kolaylaştıran özel kütüphanelerin kullanımıyla çeşitli İnternet teknolojilerini de desteklemektedir.
B&R Automation Studio 4, tüm fieldbus sistemlerinin doğrudan bağlantı seçenekleri ile, mevcut saha cihazlarının tüm özelliklerini kullanır ve üçüncü parti sistem entegrasyonu için en iyi desteği sağlar. Automation Studio 4'te de programlanmış olan openSAFETY tabanlı entegre güvenlik çözümleri, kullanılan fieldbus sisteminden tamamen bağımsızdır.
![](/fileadmin/OR_BOx_left-df8a8ed7.jpg)
![](/fileadmin/OR_Box_right-4ccdf78e.jpg)
Automation Studio İle Yazılım Mühendisliği
Geliştiriciler, B&R Automation Studio ile açık ve kapalı kontrol döngülerini ve algoritmalarını, hareket ve görselleştirme arabirimlerini tek bir geliştirme ortamında programlayabilir, test edebilir ve optimize edebilirler. Bu, ayrı araçlar arasında arabirim oluştururken ortaya çıkan sorunları ortadan kaldırır ve geliştirme verimliliğini önemli ölçüde artırır. Açık iletişim ve yazılım mimarileri ile sürdürülebilir geliştirme tekniklerinin uygulanması sayesinde bu entegre geliştirme platformu ve gerçek zamanlı işletim sistemi, yüksek kalitede komple çözümlerin baştan sona zamandan tasarruflu bir şekilde geliştirilmesini sağlar. Sistemler arasındaki engelleri kaldırın ve Automation Studio 4 ile tekrar kullanılabilir yazılım bileşenlerinin tüm potansiyelini kullanın.
![](/fileadmin/AS4_Hex_Kreis-80bf0ec7.jpg)
01 İletişim
02 Proje Yönetimi
02 Proje Yönetimi
- Yazılımın yeniden kullanılabilirliği yoluyla yatırım koruması
- Tüm B&R ürünlerinin eksiksiz entegrasyonu
- Tanımlanmış geliştirme durumları için sürüm kontrol sistemi
03 Programlama
03 Programlama
- IEC 61131-3 standartları, CFC ve ANSI C ile uyumluluk
- C++ ile nesne tabanlı programlama
- Kapsamlı teknoloji kütüphaneleri
- Üçüncü taraf uygulamalardan kod entegrasyonu
- Tüm PLCopen fonksiyon bloklarına erişim
04 Teşhis ve Uzaktan Bakım
04 Teşhis ve Uzaktan Bakım
- Kapsamlı ve entegre diagnostik fonksiyonlar
- Makine durumlarının grafiksel analizi
- System Diagnostics Manager ile Web tabanlı tanılama
05 Sürücüler ve Hareket Kontrolü
05 Sürücüler ve Hareket Kontrolü
- Özdeş programlama - step motorlardan servo sürücülere
- Standart PLCopen entegrasyonu ile kolay erişim
- Konfigürasyondan devreye almaya kadar kapsamlı destek
- Tek eksenden CNC'ye ve robotik uygulamalara kadar homojen bir sistem CNC & Robotik
06 Güvenlik
06 Güvenlik
- Standart ve güvenlik uygulamalarında, güvenli I/O verisinin ideal görünümü
- Fonksiyonel değişikliklerin güvenlik uygulaması üzerinde hiçbir etkisi yoktur
- Sertifikalı PLCopen fonksiyon blokları kullanılarak programlama sırasında güvenlik
- OpenSAFETY ile fieldbustan bağımsız güvenlik teknolojisi openSAFETY
07 Çalışma ve İzleme
07 Çalışma ve İzleme
- Entegre HMI uygulaması - küçük ekranlardan tüm SCADA paketlerine
- Bir kontrolörde makine görselleştirme - yerel, uzak veya sanal
- Unicode ile çok dilli uygulamalar
08 Kontrol
08 Kontrol
- Kontrol, HMI, hareket ve güvenlik teknolojisinin komple entegrasyonu
- Tüm donanım platformlarında yazılım uyumluluğu
- Fabrika bileşenlerinin dinamik güncellenmesi
- Merkezi olmayan donanım, yerel veri yönetimi