Paketleme süreçleri için otomasyon
Tüketim ürünleri endüstrisi, kişiselleştirilmiş ürünlere yönelik artan talep, kısa ürün yaşam döngüleri ve üretim süreçlerini daha verimli ve esnek hale getirme baskısı gibi büyük zorluklarla karşı karşıyadır. E-ticaretteki patlama, hızlı ayarlamalar ve müşteriye doğrudan yaklaşmayı, aynı zamanda üretim kalitesini ve hızını en üst düzeyde tutmayı gerektiriyor. Şirketler, rekabetçi kalabilmek için yenilikçi ve uyarlanabilir çözümleri zorunlu hale getiren yoğun bir rekabetle karşı karşıyadır.
B&R, hızlı tüketim ürünleri pazarında belirleyici bir rekabet avantajı sağlamak amacıyla, birincil ve ikincil paketlemeden üst düzey sistemlere kadar her tür paketleme makinesi için makine üreticilerine çözümler sunmaktadır. Esneklik ve verimlilik, verimli paketleme teknolojisinin anahtarıdır.
LinkedIn'de Wlady Martino bağlantı kurun
E-ticaret ve yeni gereksinimler
Tüketici tercihleri daha kişiselleştirilmiş, kullanışlı, sağlıklı ve uygun fiyatlı ürünlere doğru kayıyor, bu da ürün yelpazesinin çoğalmasına neden oluyor. Tüketiciler aynı zamanda internetten alışveriş yapmak, ürünleri ihtiyaç duydukları yerde ve zamanda almak istiyor. Bu durum, esneklik, değişen gereksinimlere hızlı uyum sağlama ve küçük miktarlarda kârlı üretim olanağı sağlayan otomasyon çözümlerine olan ihtiyacın artmasına yol açmaktadır.
Dijitalleşme ve yenilik yapma baskısı
Teknolojik ilerleme ve dijitalleşme hızlı adaptasyonu gerektiriyor. Şirketlerin daha verimli üretim süreçleri sağlamak, veriye dayalı kararlar almak ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sağlamak için dijital çözümler uygulaması gerekiyor. Bu zorluklar, hızlı değişime ayak uydurabilmek için teknolojiye ve çevik bir kültüre önemli yatırımlar yapılmasını gerektiriyor.
Basitlik ve verimlilik
Otomatik makineler daha karmaşık hale geldikçe, üretim hatlarında işgücü eksikliği daha büyük bir sorun haline geliyor. Tüketim ürünleri üreticileri yeni nesil makinelerin kullanımının ve bakımının daha kolay olmasını talep ediyor. Bu talepleri karşılamak için tüketim ürünleri endüstrisi, maliyetli aksama sürelerini önleyebilecek ve ürün kalitesini iyileştirebilecek yenilikçi otomasyon çözümleri arıyor.
B&R, ambalaj söz konusu olduğunda çözüm ortağınız
Adaptif Üretim
B&R, üretim süreçlerinin esnekliğini ve verimliliğini önemli ölçüde artıran adaptif üretim çözümleriyle müşterilerini destekliyor. Bu, üretim hatlarının karmaşık dönüşümler ve uzman personel olmadan hızlı ve kolay ayarlanmasını sağlayan yenilikçi anahtar teknolojiler sayesinde mümkün olmaktadır. ACOPOS 6D veya ACOPOStrak gibi akıllı raylı sistemler, Codian alma ve yerleştirme robot mekaniği, makine görüntüleme ve simülasyon için dijital ikizler mükemmel şekilde koordine edilmiş bileşenlerdir.
Kusursuz otomasyon
Eksiksiz bir çözümle B&R, makine ve sistemlerin otomasyonu için ihtiyaç duyulan her şeyi sunar. Önemli olan tüm ürünlerin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasıdır. Bu mükemmel senkronizasyon, benzeri görülmemiş performans ve kalite iyileştirmeleriyle sonuçlanarak müşterilere önemli bir rekabet avantajı ve dikey olarak cihazdan buluta ve yatay olarak makineden makineye tam bir birlikte çalışabilirlik sağlar.
Operasyonel mükemmellik
B&R, makine kullanılabilirliğini artırmada ve planlanmamış arıza sürelerinin maliyetlerini azaltmada çok önemli bir rol oynuyor. mapp teknolojisiyle müşteriler, ne olduğunu daha gerçekleşmeden biliyor. Yenilikçi, kestirimci bakım teknolojileri, makine performansının sürekli izlenmesine ve olası sorunların erken tespitine olanak sağlar. Bu, planlanmamış arıza sürelerini en aza indirir ve çalışma süresini en üst düzeye çıkarır.
Tüketim ürünleri endüstrisindeki müşterilere özel çözümler
Adaptif makine
Özelleştirilmiş seri üretim ve e-ticaret dünyasında, makine uyumluluğu karlılık açısından kritik bir faktördür. Modern tüketiciler, kendi zevklerine uygun, kişiselleştirilmiş ürünlerin her zaman bulunabilmesini beklemektedir. Çözüm, farklı ürünlere esnek bir şekilde tepki verebilen makinelerdir; bu, adaptif makinedir. B&R, robot teknolojisi, görüntü işleme ve dijital ikiz ile birlikte akıllı taşıma teknolojisi aracılığıyla adaptif makineyi mümkün kılıyor.
Codian Pick & Place robot mekaniği
İşgücü sıkıntısı ve maksimum üretkenlik ve esneklik; robot teknolojisinin dönüştürücü gücünü ortaya çıkardığı yer burasıdır. Robotların makinelerde ve üretim hatlarında kullanılması, genel ekipman verimliliğini (OEE) artırmanın etkili bir yoludur. B&R, Codian ile dünyanın en geniş açık Delta robot mekaniği yelpazesini sunuyor. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen ve B&R otomasyon portföyüne kusursuz bir şekilde entegre edilen Codian, kalite ve yeniliği temsil eder. Robotik ve otomasyon birlikte modern endüstrinin karmaşık gereksinimlerine yanıt verir ve verimli ve geleceğe yönelik üretim süreçleri sağlar.
En kapsamlı genel otomasyon portföyü
B&R endüstri için basit, ölçeklenebilir ve son derece verimli otomasyon çözümleri sunar. Kapsamlı portföyümüz, makine ve sistemlerin otomasyonu için gerekli tüm ürünleri içerir. Sorunsuz konfigürasyon ve programlamaya olanak sağlayan mühendislik aracımız Automation Studio'ya odaklanıyoruz. Bu entegrasyon, müşterilerimize doğrudan rekabet avantajı sağlayan rakipsiz performans ve kalitenin anahtarıdır. Gelişmiş dijitalleşme teknolojileriyle şirketlerin üretim süreçlerini daha verimli hale getirmelerine ve geleceğin zorluklarını başarıyla aşmalarına destek oluyoruz.
Başarı Öyküleri
Adaptif Üretim
Son derece akıllı ve esnek ACOPOStrak taşıma sistemi, mekiklerin ve kelepçeleme cihazlarının benzersiz kullanımı sayesinde torbaların ve kutuların tek bir makinede paketlenmesine olanak sağlar.
B&R'ın eksiksiz çözümü, ACOPOS 6D'nin adaptif üretimi mümkün kılmak için birden fazla süreci nasıl birleştirebileceğini gösteriyor.
ACOPOStrak, kahve kapsülü üretimi ile kartonlama arasında mükemmel bir bağlantıdır ve ürünün makineden makineye akıllı taşınmasını sağlar.
Robotik
B&R'ın güçlü Codian D4 Delta robot mekaniğiyle entegre otomasyonunun gıda endüstrisinde verimliliği ve esnekliği nasıl yeni bir düzeye taşıdığını deneyimleyin.
IMA Safe'in TRIT-ONE kartonlama makinesi, B&R makine merkezli robot teknolojisini kullanan tıbbi cihazlar için esnek, tam otomatik bir paketleme çözümü sunar.
Yenilikçi bir görüntü işleme sisteminin yardımıyla, kartonlama sisteminin delta robot mekaniği, dakikada 500'e kadar kartonu kabarcıklarla doldurup paketleyebilmektedir.
Otomasyon
B&R tarafından otomatikleştirilen Vegatronic 6400, İMA İLAPAK'ın dondurulmuş ve taze ürünlerin paketlenmesinde en iyi hijyeni ve maksimum kullanılabilirliği sunan yeni sürekli paketleme makinesidir.
İlaç endüstrisi için lider otomatik makine sağlayıcısı olan MG2, hem teknik hem de organizasyonel gereksinimleri karşılayan ilk küresel çözüm olarak B&R otomasyon teknolojisini seçti.
B&R ile diğer iletişim seçenekleri: Yerel partnerler
Yakınınızda bir partnerimize ulaşın
Son müşteriler için küresel ağımızın avantajlarından yararlanın.
Dünya çapında 70'ten fazla ülkede 200'den fazla B&R şubesine ek olarak, değer yaratan ortaklardan oluşan küresel bir ağımız var. B&R Değer Sağlayıcıları, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi evinize getirmek için B&R ile kusursuz bir şekilde çalışır. B&R teknolojisine ilişkin derinlemesine bilgi birikiminizi yerel pazara ilişkin derin anlayışla birleştiriyorsunuz.