Системы интеллектуальной транспортировки SuperTrak от B&R компактны, надежны и идеально подходят для чистых помещений. SuperTrak нашел своё применение на множестве производственных линий, увеличив объем производства и внеся гибкость в производственные процессы. PIA Automation использует интеллектуальную конвейерную систему в своей инновационной машине для сборки медицинских товаров как внутри, так и за пределами чистых помещений.
На первый взгляд, последний производственный модуль от PIA не особенно впечатляет - стандартная ячейка с блоком обработки и системой транспортировки заготовок. Блок обработки берет небольшие флаконы с держателей заготовок и помещает их в магазин.
Однако, приглядевшись получше, открываются некоторые интересные детали. Держатели для заготовок, разработанные PIA, вмещают по два флакона и устанавливаются на шаттлах. Шаттлы самостоятельно перемещаются по конвейеру в разное время и с разной скоростью. Они развивают головокружительную скорость, меняют направление, останавливаются и автоматически позиционируются для извлечения флаконов из держателя заготовок.
Производственный модуль от PIA идеально подходит для демонстрации потенциальным пользователям ключевых преимуществ системы SuperTrak, а также модульных держателей заготовок. Традиционные транспортные системы с жестко закрепленными между собой компонентами системы, например, поворотные делительные столы или ленточные конвейерные системы, не способны предложить высокий уровень гибкости в отличие от системы SuperTrak, которая позволяет задавать уникальный профиль движения для каждого шаттла. Каждый из челноков оснащен высококачественными постоянными магнитами, которые соответствуют движению ротора линейного двигателя, что позволяет управлять каждым челноком индивидуально. Статор интегрирован в сегменты, образующие модульный трек, по которому перемещаются шаттлы. У каждого шаттла есть два v-образных колеса из пластика POM, которые перемещаются по V-образной канавке вдоль верхней части сегментов, чтобы обеспечить безопасное движение шаттла по треку. Еще два ролика проходят по плоской направляющей из нержавеющей стали для обеспечения боковой поддержки и предотвращения опрокидывания.
Чем компактнее, тем меньше пыли
Всего лишь четыре ролика на челнок подвержены незначительному трению и являются единственными движущимися частями системы SuperTrak. Флаконы аккуратно перемещаются в держателе заготовок, не касаясь друг друга или транспортной системы. "Интервалы между техническим обслуживанием системы крепления заготовок длинные, а выбросы частиц минимальны", - говорит Лотар Мерен, руководитель медицинского подразделения центра компетенции в области здравоохранения PIA Automation в Амберге, Германия. "Система также генерирует небольшое количество твердых частиц, поэтому отсутствует необходимость в вытяжной системе. Все эти факторы однозначно говорят в пользу SuperTrak. Система подходит для дорогостоящих чистых помещений и повышает надежность технологического процесса".
Поскольку чистые комнаты требуют высоких затрат, то чем компактнее будет конструкция, тем лучше. Как отмечает Мануал Фальк, менеджер по работе с клиентами из медицинского подразделения PIA, SuperTrak также выделяется тем, что - «Линейная система прямого привода позволяет нам транспортировать сразу к нескольким позициям на каждой станции с высокой точностью. Это означает, что мы можем объединить несколько этапов - транспортировку, проверку или сборку - на одной станции, что значительно повышает гибкость процессов. А поскольку позиционирование может быть выполнено с высокой точностью в любой точке трека, мы эффективно используем каждый дюйм, включая повороты. В результате мы добились эффективного использования доступного пространства, кроме того производственные модули можно убирать или добавлять по желанию в любое место. В совокупности эти факторы позволяют нам создать значительно более компактную производственную установку.
Короткая переналадка, гибкие производственные процессы
Интеграция нескольких этапов обработки в одну станцию не только сокращает необходимое пространство, но и делает систему более производительной, добавляет Фальк: «Время переналадки выпуска другой продукции стало значительно короче, в сравнении с другими транспортными системами, поскольку шаттлы перемещаются на небольшие расстояния. Они могут преодолевать расстояние между станциями на высокой скорости и с высокими значениями ускорения и торможения. Проще говоря, транспортная система очень быстрая." В качестве альтернативы время переналадки можно сократить за счет одновременного размещения нескольких изделий одного типа на держателе заготовок. И, в зависимости от требований ко времени, они могут затем обрабатываться последовательно на одной станции или параллельно на двух идентичных станциях.
Если на держателе заготовок достаточно места для нескольких продуктов, можно также настроить систему для обработки двух разных продуктов или вариантов продукта без каких-либо модификаций. Поэтому квалификационные требования к медицинской технике нужно выполнить только один раз.
Безотказный и надежный
Поскольку PIA разрабатывала производственный модуль в первую очередь для проверки возможностей процесса и высокой производительности, ответственные лица уделили особое внимание прочности и надежности системы. «SuperTrak является технологически зрелым и хорошо зарекомендовавшим себя продуктом», - констатирует Мерен. Фальк отмечает еще одно решающее преимущество SuperTrak перед другими системами: «SuperTrak работает как автономная подсистема. Таким образом, мы сами решаем, с какой системой управления верхнего уровня, мы будем работать».
Решение от B&R также предоставляет простое в использовании программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и настройки системы, поэтому нет необходимости писать программный код, как того требуют другие системы. Программное обеспечение предоставляет информацию о каждом шаттле, которую можно получить - например, через OPC UA - и легко использовать для таких функций, как мониторинг состояния или предиктивное обслуживание.
Высокий уровень доверия среди сотрудников и клиентов
Легкость, с которой SuperTrak интегрируется как в новую, так и в существующую архитектуру программного обеспечения, была высоко оценена и заслужила признание, отмечает Мерен: «Технология SuperTrak и поддержка со стороны B&R получили очень положительный отзыв даже от самых критически настроенных сотрудников нашей компании."
Отзывы производителей медицинского оборудования с самого начала были столь же положительными. «На первой публичной презентации нашего производственного модуля - на Pharmapack 2020 - стало сразу ясно, что наши клиенты были поражены», - вспоминает Мерен. «Быстрые, плавные движения шаттлов и бесшумная работа производят неизгладимое первое впечатление». Но энтузиазм клиентов явно превзошел даже первые впечатления. Вскоре после выставки начали поступать первые заказы на решения с системой транспортировки SuperTrak. Учитывая успех модуля, PIA теперь планирует усовершенствовать свой производственный модуль для следующей выставки Pharmapack. Первыми шагами в этом направлении станет добавление робота и этикетировочного устройства.
«SuperTrak идеально дополняет наш существующий выбор приводных систем и более чем оправдал наши ожидания», - резюмирует Фальк. «Другие подразделения PIA group также очень заинтересовались данной технологией интеллектуального конвейера. Меня не удивит, если мы скоро увидим первые заявки от других подразделений».
Лотар Мерен
руководитель медицинского подразделения в PIA Automation
"Интервалы между техническим обслуживанием системы крепления заготовок длинные, а выбросы частиц минимальны, поэтому отсутствует необходимость в вытяжных системах. Все эти факторы однозначно говорят в пользу SuperTrak. Система подходит для дорогостоящих чистых помещений и повышает надежность технологического процесса".