Инициативы по интеллектуальному обустройству городов шагают по всему миру, чтобы сделать качество жизни лучше, но при этом рационально использовать ресурсы, такие как энергия и вода. Интеллектуальная система управления сточными водами вовремя обнаруживает надвигающиеся засоры и задействует современные коммунальные машины IndiCycler от Aryan Pumps & Enviro Solutions. Машины оснащены надежным мобильным контроллером с модульным программным обеспечением от B&R и крайне эффективно очищают сточные воды для повторного использования.
Еще до того, как в Древнем Риме по акведукам текла вода, жители долины Инда построили первые в мире городские санитарные сооружения - водопровод, в том числе и внутренняя водопроводная система, общегородская канализация и дренажные системы. Сегодня Индия воздает должное этой тысячелетней традиции, создавая интеллектуальные системы для сточных вод, чтобы улучшить качество жизни, здоровье, безопасность и комфорт своих граждан.
Чисто и экологично
Канализационные системы очищаются с помощью муниципальной техники, в частности IndiCycler от компании Aryan Pumps & Enviro Solutions. «Основная цель интеллектуальной системы управления очистки воды - это экономия воды», - говорит председатель и главный исполнительный директор Aryan Pumps & Enviro Solutions Прашант Субхаш Сутар. «Вода - ценный ресурс, поэтому наше решение помогает со всем уважением относиться к вопросу водопотребления в повседневных задачах». Поэтому техника должна быть оснащена современными технологиями автоматизации и выдерживать агрессивную среду на дороге.
Компания Aryan со штаб-квартирой в Пуне, Индия, предлагает широкий выбор муниципальных транспортных средств для управления твердыми и жидкими отходами, а также для пожаротушения и спасательных операций. Компания Aryan Pumps & Enviro Solutions разработала современную машину для очистки канализации, которая перерабатывает отработанные сточные воды и использует их при повторной очистке каналов. «Эта функция повторного использования сточных вод в нашем решении действительно выделяет нас на фоне конкурентов», - отмечает Сутар. Наша техника эффективна и экологически безопасна, поскольку она расходует меньше пресной воды и не нуждается в дополнительных поездках для заполнения баков.
Универсальная единица
IndiCycler - одна из самых эффективных и мощных машин такого типа на международном рынке. Она включает в себя современную систему фильтрации, вакуумный насос прямого вытеснения с приводом от вспомогательного двигателя, струйный насос и систему управления. В зависимости от требуемой вместимости резервуаров для пресной воды и шлама все техническое решение можно установить на любом шасси, любого размера.
IndiCycler выполняет очистку струей высокого давления для удаления затвердевшей грязи и ила, осевшего в канализационных трубах. Машина очищает трубы диаметром от 50 до 900 миллиметров и удаляет грязь с глубины до восьми метров. При так называемой операции с обратной продувкой ила, который мог накопиться в шахтах или септических резервуарах, ил смешивается с водой, чтобы можно было извлечь уже жидкую массу.
Надежное железо, модульное ПО
«Муниципальная техника, особенно по переработке отходов, стоит очень дорого и требует высокой степени автоматизации», - поясняет Сутар. «Мы использовали контроллер серии X90 от B&R и установили его прямо на саму машину, это позволило сэкономить средства, устранив необходимость в шкафе управления». Серия X90 специально разработана для агрессивной окружающей среды и жестких условий эксплуатации, в которых работает IndiCycler, а диапазон напряжений контроллера позволяет запитать его от аккумулятора автомобиля. «Мы протестировали множество решений и систем с точки зрения производительности и были очень впечатлены системой B&R».
Разработчики Aryan Pumps & Enviro Solutions также воспользовались технологией модульного программирования mapp Technology. «Это сократило время и стоимость разработки, позволило упростить тестирование системы управления и создать интуитивно понятный веб-интерфейс пользователя, который отображается на переносном терминале оператора с сенсорным экраном в прочном корпусе из нержавеющей стали», - отмечает Сутар. Программисты Aryan Pumps & Enviro Solutions создали модульное программное обеспечение на предпочитаемом ими языке с помощью интегрированной среды разработки Automation Studio от B&R. Конечные пользователи могут легко активировать и деактивировать опции для различных типов машин с помощью визуализации.
«Мы были очень впечатлены как удобством программного обеспечения B&R, так и надежной производительностью его оборудования в экстремальных условиях. «Работа с B&R была очень комфортной, мы вместе трудились над созданием более экологически чистой Индии».
Prashant Subhash Sutar Управляющий директор, Aryan Pumps & Enviro Solutions «Мы были очень впечатлены как удобством программного обеспечения B&R, так и надежной производительностью его оборудования в экстремальных условиях. Работа с B&R была очень комфортной, мы вместе трудились над созданием более экологически чистой Индии», - подводит итог Сутар. |