Производители технологического оборудования стали создавать все более специализированные машины и стараться вывести их на рынок как можно быстрее. Испытательные работы и тестирование оборудования отнимает много времени, поэтому возникает вопрос, есть ли возможность ускорить время выхода на рынок? И ответ есть - это технология цифровых близнецов.
![](/fileadmin/1579284856239-de-html-1.1.jpg)
Нам всем знакома ситуация, когда в завершении сложного и долгого проекта приходит осознание, что реализация идеи не будет работать в тех условиях, которые есть, или будет работать не так, как планировалось. И не остается ничего другого, как искать новый путь воплощения своей идеи с нуля. Подобная ситуация особенно печальна, когда Вы тратите многие месяцы на строительство сложной и дорогой машины. Если бы разработчики могли сначала тщательно протестировать виртуальную копию своей машины, у них была бы возможность обнаружить все потенциальные проблемы и ошибки прежде, чем приступать к созданию машины.
Как только машиностроитель создает новый станок или машину, то его клиент ждет, что купленное оборудование не только будет соответствовать его ожиданиям, но и сразу же будет готово к работе. Никому не хочется, получив и распаковав новый станок, понять, что он далек от заявленных возможностей и предъявляемых требований. Ведь получается, что машиностроитель разработал совершенно ненужную машину себе в убыток, а конечный пользователь не может начать производство своей продукции, потому что ему требуется машина с другими характеристиками.
Тестирование цифровых двойников
Чтобы избежать подобных тупиковых ситуаций, машиностроители перешли к моделированию. Они используют различные инструменты для симуляции и моделирования, чтобы создавать цифровых близнецов, как отдельных механизмов, машин, так и целых производственных линий, чтобы протестировать все аспекты производственного процесса. "Хорошая идея - это та идея, которая работает на практике." - подмечает Курт Цэйетлятнер, руководитель направления симуляции и модель-ориентированной разработки в B&R. "Инструменты для симуляции и цифровые близнец, как раз то, что нужно, чтобы хорошая идея воплотилась в жизнь быстро, легко и дешево."
Цифровой близнец является точной копией реальной машины. "Близнец" ведет себя идентично и обладает всеми функциями, которые есть у его физического собрата. Отпадает необходимость в создании прототипа до того, как разработка машины будет полностью завершена. Как и нет смысла реализовывать реальную, физическую машину до тех пор, пока все функции не будут бесперебойно работать на виртуальном двойнике и именно так, как себе представлял клиент. Это экономит время и денежные средства.
Цифровизация идей
В зависимости от целей и задач требуются различные инструменты для моделирования и симуляции. Поэтому решение от B&R имеет в своем распоряжении все возможные средства для создания виртуальной копии. "Мы интегрировали в нашу систему весь инструментарий для моделирования, который охватывает весь процесс разработки от начала до конца." - констатирует Цэйетлятнер.
![](/fileadmin/1540925741919-en-html-1.0.jpg)
На начальной стадии разработки машины ключевую роль играют её отдельные функции и механизмы, иначе говоря разработка базовой концепции машины. Идеальным инструментом для этой задачи является MapleSim. "У нас богатый и успешный опыт применения MapleSim в данном направлении. MapleSim предлагает крайне эффективный способ создания подробных моделей компонентов машин с учетом всех векторных физических сил.» - отмечает Цэйетляйтнер.
Когда разработчик импортирует САПР-данные механических частей в MapleSim, то виртуальная модель создается на базе этих данных, которые содержат всю необходимую информацию. Останется только определить, какие части являются подвижными, однако для этого не потребуется производить самостоятельно каких-либо вычислений, MapleSim сделает это за разработчика. Последовательность движений и опорные точки можно задать несколькими кликами мыши.
Разработчик сможет быстро и легко настроить, как именно компонент должен двигаться. Все силы, которые воздействуют на машину, также моделируются, поэтому легко протестировать все виды сценариев нагрузки. Даже те сценарии, которые требуют много времени и ресурсов, или небезопасны для выполнения на реальной машине. С одного взгляда разработчик сразу может понять, справиться ли машина с поставленной задачей в заданных условиях.
![](/fileadmin/1578839545681-de-html-1.0.jpg)
Выбор компонентов
Как только механизмы машины цифрового близнеца и все профили движения полностью настроены и заданы, следующий шаг - это выбор соответствующих двигателей и приводных систем. На данном этапе неоспоримым помощником станет инструмент SERVOsoft Drive Sizing вкупе с MapleSim. "В SERVOsoft представлена вся продукция B&R. Как только программа получает информацию от MapleSim, то определяет все рекомендуемые размеры двигателя, которые подходят для созданной модели. Иначе говоря, проблема с точным подбором компонентов системы уйдет в прошлое." - объясняет Цэйетляйтнер.
Параллельная разработка программного и аппаратного обеспечения
Модель FMU можно экспортировать из MapleSim вместе со всеми САПР-данными и передать их в среду разработки Automation Studio от B&R. "Вы также можете вести параллельную разработку программного и аппаратного обеспечения, прежде чем приступать к созданию физической машины." - подмечает Цэйетляйтнер. И если в ходе разработки требуется корректировка, то можно просто обновить данные. Поскольку все системы взаимосвязаны, то цифровой близнец будет адаптирован в соответствии с новыми данными. Это позволяет не только сэкономить огромное количество времени, но существенно снизить расходы на прототипирование.
![](/fileadmin/1540752458843-de-html-1.0.jpg)
Разработчик может протестировать программное обеспечение для системы управления непосредственно со своего ноутбука на цифровом близнеце без использования реального оборудования. Как только тестирование будет завершено, то программное обеспечение можно загрузить на реальный контроллер. Благодаря B&R Scene Viewer можно просматривать трехмерную визуализацию цифрового близнеца, тестируя и оптимизируя аппаратные и программные компоненты. Как только все процессы на виртуальной машине будут работать максимально гладко, можно приступать к созданию реального прототипа. «Scene Viewer от B&R полезен на протяжении всего процесса разработки, например для периодической демонстрации клиенту того, как машина будет работать под управлением программного обеспечения. Таким образом, машиностроитель будет уверен, что финальный результат точно будет отражать ожидания клиента." - подчеркивает Цэйетляйтнер.
Цифровый близнец предвестник нового поколения машин
Даже после создания и продажи машины цифровой близнец продолжит приносить огромную пользу. Его можно использовать на этапе ввода в эксплуатацию или для устранения проблем, возникших в процессе использования. Обновление программного обеспечения и потенциальные решения можно сначала протестировать на цифровом близнеце - и только потом загрузить их на реальную машину. Кроме того, система управления и цифровой близнец продолжат служить в качестве платформы для последующей оптимизации и усовершенствования оборудования.
Автор: Карола Шванкнер, редактор PR - службы компании B&R
![](/fileadmin/1551624556084-de-html-1.0.jpg)