"Мне не известны другие схожие системы освещения с такой же гибкостью и точностью синхронизации"

Давайте будем честными. Действительно ли поставщику автоматизации, такому как B&R, необходима своя собственная система освещения?

Андреас Вальдл: Если бы Вы спросили меня об этом лет десять назад, я бы точно сказал нет. Но, за прошедшее десятилетие, работая с технологией машинного зрения, я пришел к иному выводу. Множество задач, которые стоят перед современным оборудованием, можно решить, только если система машинного зрения и прочие системы автоматизации от одного поставщика.

Этот ответ хорошо объясняет, почему у B&R есть собственные камеры, но зачем еще освещение?

Андреас Вальдл: Если говорить о качестве картинки, то на самом деле освещение играет большую роль, чем камера. В конечном итоге каждый конкретный кадр и его распознавание зависит от времени, интенсивности и однородности вспышки. По этой причине нам необходима интегрированная система освещения.

Что Вы имеете ввиду под словом "интегрированная"?

Андреас Вальдл: Давайте взглянем на классическую систему освещения. В большинстве случаев есть только один способ ей управлять - через цифровой триггерный вход. Некоторое осветительное оборудование также имеет потенциометр для ручной регулировки интенсивности. Естественно, что для каких-то задач хватит и этого. Но если продукция двигается быстро или же часто меняется сама производимая продукция...

...то Вам потребуется интегрированная система освещения.

Андреас Вальдл: Именно. Поскольку она способна получить больше информации от системы автоматизации. Прежде всего, это чрезвычайно точное время вспышки - на нашей системе оно составляет менее миллисекунды. А вместе с дополнительной информацией об объекте, например о его цвете, можно более точно задать интенсивность вспышки. Наша система освещения позволяет использовать разные параметры для каждого конкретного случая, для каждого кадра, если это необходимо, без замедления производства. Мне не известны другие схожие системы освещения с такой же гибкостью и точностью синхронизации.

У систем освещения от B&R столько функциональных возможностей, сложно ли их использовать?

Андреас Вальдл: Нет. И к тому же, есть еще преимущества от тесной интеграции. Поскольку все переменные из системы управления также доступны и для системы технического зрения, мы можем предложить нашим клиентам множество функций, которые они смогут использовать в хорошо знакомой им среде разработки. Все что им будет нужно, просто выбрать необходимый компонент и настроить его по своему желанию.

У разработчиков будет возможность конфигурировать камеры и освещение машинного зрения непосредственно в проекте Automation Studio.

Это прозвучало так, словно данное преимущество доступно только при работе с камерами B&R. Я правильно понимаю?

Андреас Вальдл: Не совсем. Это правда, что наши камеры, контроллеры и освещение заточены друг под друга. Но, множество функций, которые обеспечивает наше освещение, будут работать и со сторонними камерами. Наша система освещения способна полностью устранить недостатки некоторых камер от сторонних производителей. Из-за датчиков, которые они используют, большинство камер имеют настолько большой джиттер, что невозможно правильно синхронизировать их с движением осей машины. Однако эту проблему достаточно легко решить. Наша вспышка работает с высокой точностью и минимальной длительностью импульса до одной микросекунду. Один из наших клиентов использует это решение для получения четких изображений продуктов, движущихся со скоростью 50 метров в секунду.

При каких обстоятельствах будет иметь смысл комбинировать систему освещения B&R и камеры от сторонних производителей?

Андреас Вальдл: Зачастую системные интеграторы вынуждены балансировать при выполнении целого ряда требований от заказчика. Даже если им нужно использовать определенную систему камер для определенной задачи, они все равно могут использовать нашу систему освещения. Для подключения одного или нескольких приборов освещения B&R к своей машинной сети можно использовать один из наших стандартных интерфейсных модулей.

Все устройства для вспышки и освещения от B&R могут быть оснащены светодиодами с четырьмя разными цветами.

Но разве это не точно также, как у других внешних контроллеров вспышки?

Андреас Вальдл: Наша система может намного больше, чем обычный контроллер вспышки, который может использовать только проводные внешние исполнительные механизмы и управлять ограниченным количеством источников освещения. С решением B&R количество источников освещения может варьироваться от одного до бесконечности, которые будут приводиться в действие по желанию любым сигналом или переменной. Разработчик может выбрать аппаратное и программное обеспечение из стандартного ассортимента B&R и создать своё собственное полностью настраиваемое решение автоматизации, с индивидуальным пользовательским веб-интерфейсом. Такое решение автоматизации может работать с любым коммуникационным протоколом, конечно же в том числе и OPC UA. Кроме того, системы B&R уже подготовлены для использования расширения Ethernet TSN.

И так, камеры, освещение и программное обеспечение. То есть теперь, спектр предлагаемых технологий для технического зрения от B&R полный?

Андреас Вальдл: Мы вывели на рынок, так скажем, очень хороший фундамент - с его помощью уже можно решить многие задачи. Но до создания по-истине комплексного подхода еще далеко. Мы разрабатываем новые решения и продукты, которые пополнят наш ассортимент продукции в ближайшие годы. К сожалению, на данный момент я не могу открыть все наши наработки. Но могу Вас уверить, что мы на пороге новых открытий.

Машинное зрение от B&R

Машинное зрение от B&R

Компания B&R разработала собственное решение для машинного зрения, как интегрированный элемент системы автоматизации. Это позволяет эффективно и быстро реализовывать приложения по техническому зрению. Впервые на рынке система автоматизации и машинное зрение поставляются от одного поставщика технологических решений, что значительно снижает общие затраты.

Спектр продукции по техническому зрению охватывает осветительные системы, камеры и интеллектуальные программные алгоритмы обработки изображения. Осветительные элементы, которые синхронизируются с системами захвата изображения, могут быть встроены в камеры или выполнены в виде отдельных устройств.

Беспрецендентная глубина интеграции открывает новые возможности по оценке качества при помощи автоматизированной визуальной инспекции. Информация от системы машинного зрения передаётся в систему управления в режиме реального времени, что обеспечивает совершенно уникальные функциональные возможности. Камера синхронизируется с движением осей с микросекундной точностью.

Продуктовая линейка осветительного оборудования от B&R

Продуктовая линейка осветительного оборудования от B&R

Ассортимент осветительного оборудования B&R включает в себя гибкие системы кольцевой подсветки, внешние светодиодные полосы и оборудование фонового освещения. Также имеются камеры с возможностью установки до 64 интегрированных светодиодов. Все приборы имеют встроенный контроллер вспышки и могут оснащаться светодиодами различного цвета (до 4х цветов одновременно). Доступны светодиоды, излучающие свет в видимом спектре (белый или цветной), а также ультрафиолетовые и инфракрасные светодиоды. Используя их, можно достичь оптимальных параметров освещенности, контрастности, цвета и интенсивности света для решения любой конкретной задачи.

Гибкие световые панели от B&R оснащены электронной регулировкой угла луча от -40 ° до +90 °. Световые полосы доступны в виде отдельных компонентов или в формате модулей для кольцевой подсветки с четырьмя, шестью или восемью светодиодами. Камере, подключаемой к машинной сети через гибридный коннектор M12, который также обеспечивает питание 24 В постоянного тока, требуется всего один кабель. Второе гибридное соединение обеспечивает возможность последовательного подключения дополнительных источников освещения или камер.

Андреас Вальдл

Руководитель по продукции - Интегрированное техническое зрение, B&R


Контакт на LinkedIn

Укажите страну и язык

B&R Logo