A Revolução em Software de Automação
![](/fileadmin/1412217053716-de-html-1.0.jpg)
A cada nova máquina ou planta espera-se ser mais flexível e mais eficiente do que foi fornecido antes. Quando se trata de alcançar metas ambiciosas de desenvolvimento no tempo e no orçamento, a engenharia de software desempenha um papel cada vez mais decisivo. É onde a mapp - tecnologia modular de aplicação - da B&R entra. Usando os blocos de função mapp, essa tecnologia revolucionária reduz o tempo de desenvolvimento em média 67%.
"Nos últimos 40 anos, a proporção de desenvolvimento de software envolvida em novas máquinas e sistemas aumentou de 5 para mais de 50%," explica Christoph Trappl, gerente de Aplicações Internacionais da B&R - e não mostra sinais de desaceleração. Trappl vê diversas razões para essa tendência: "Em primeiro lugar, os processos de produção estão se tornando cada vez mais complexos - especialmente levando em conta a crescente customização de produtos," diz ele.
As soluções mecânicas tornam difíceis para os fabricantes de máquinas acompanharem essas novas exigências. Ao mesmo tempo, eles querem proteger sua valiosa experiência. "É mais fácil analisar e reverter a engenharia mecânica de uma determinada solução, mas isso é praticamente impossível para o componente de software," diz Trappl.
Os desenvolvedores de software qualificados são poucos e raros
O aumento das demandas de software significa que cada vez mais desenvolvedores altamente qualificados de software são necessários. "Este é um problema para muitas empresas", explica Trappl, "uma vez que encontra estes tipos de desenvolvedores é difícil e caro." Na sua opinião, este problema vai piorar progressivamente do ponto de vista demográfico.
Os carros podem ter, um dia, apreciado seu papel como os únicos produtos individualizados para clientes, mas este tempo está muito no passado. O "tamanho de lote de 1" é cada vez mais importante, mesmo fora do mercado de consumo. A customização em massa significa que, quando se trata de desenvolvimento, o papel do software só vai a continuar a crescer. Quando isso acontecer, a Indústria 4.0 irá mudar de visão a realidade. Fabricação de produtos individuais em condições de produção em massa, irá exigir soluções de software complexas.
E mesmo que o software necessário para esses tipos de projetos se tornem mais complexos, extensos e individualizados do que nunca, eles ainda terão as funções que sempre ocorreram. Isso inclui não só tarefas de sistemas de controles simples ou multi-eixos mas também recursos administrativos gerais, assim como gerenciamento de receitas, controle de funções, algoritmos e muito mais. Apenas garantir a base funcional do software vai requerer um investimento considerável de tempo e dinheiro.
Tempo de desenvolvimento reduzido em 67%
Reduzir esse investimento é exatamente o que Trappl e sua equipe tinham em mente ao desenvolver o conceito mapp modular. Milhares de aplicações da B&R ao redor do mundo forneceram os padrões de avaliação. "Nossa meta era colocar um conjunto de ferramentas nas mãos dos engenheiros de desenvolvimento que lhes permitissem projetar suas próprias soluções de software de alta qualidade sem qualquer conhecimento adicional especial", explica Trappl. "E isso é exatamente o que temos feito com mapp."
O que diferencia os blocos de função mapp é que eles são extremamente fáceis de configurar e aliviam o desenvolvedor de ter que programar cada detalhe. Eles tornam possível implementar sistemas multi-eixo acoplados através de camêras ou engrenagens eletrônicas, cinemática de vários robôs, blocos de controle de malha fechada ou funções de gerenciamento de receitas - e muito mais - em questão de apenas algumas horas. Também está incluída uma ferramenta baseada na web para monitorar e configurar funções da mapp. Com mapp, é comprovadamente possível reduzir o tempo de desenvolvimento, em média, em 67%.
![](/fileadmin/1414088232474-en-html-1.1.jpg)
Risco do projeto drasticamente reduzido.
Mapp está totalmente integrado ao Automation Studio. Após completar o curso de formação básica, qualquer desenvolvedor será capaz de empregar funções mapp com facilidade. O que isto significa para as pequenas empresas é que elas também serão capazes de implementar soluções de software complexos sem ter que se preocupar em adquirir os recursos necessários ou arriscar no desenvolvimento errado.
"Os riscos de investimento são drasticamente reduzidos com mapp", diz Trappl. Os Blocos mapp foram desenvolvidos a partir da experiência adquirida pela B&R na implementação de centenas de milhares de soluções de automação ao redor do mundo, tornando-os extremamente confiáveis. Com mapp, o tempo de máquina parada devido a erros de programação é coisa do passado.
Aumento da eficiência concentra-se nas competências essenciais.
"O cliente não tem que se preocupar com as funções básicas ou com a manutenção de software," diz Trappl. "Ele pode se concentrar em vez disso, em suas competências essenciais de "know-how" que rapidamente se transformam em software. A coisa mais importante para ele é a inovação; fornecer as funcionalidades básicas é nosso trabalho." Os obstáculos de entrada normalmente envolvidos na implementação de software complexo são reduzidos ao mínimo com a Tecnologia mapp.
Além disso, a eficiência é aumentada e os custos de manutenção são reduzidos pelo uso de blocos mapp que foram testados em milhares de aplicações, bem como o fato de que eles são mantidos pela B&R. A Tecnologia mapp também vem com documentação completa e funções de ajuda para completar o kit de ferramentas. E quando tudo falhar, é sempre possível contar com o experiente time de suporte da B&R.
![](/fileadmin/1412217053818-de-html-1.1.jpg)
Garantia de conhecimento da engenharia.
"Muitas companhias enfrentam um dilema quando apenas um ou dois desenvolvedores têm a maior perícia de engenharia entre eles", diz Trappl. Se um ou até os dois saírem da empresa, não apenas os novos desenvolvimentos sofrerão, mas também torna-se impossível manter e desenvolver aplicações já em uso. "Isso não acontece com mapp," garante Trappl. "As próprias funções são muito transparentes e amplamente documentadas."
Escalabilidade final
Mapp é perfeito para máquinas de baixo e alto nível. Independentemente do que é utilizado, a modularidade e escalabilidade completas do portfólio de produtos B&R significa que os blocos de função mapp nem sequer precisam ser reconfigurados. Uma vez que uma máquina foi desenvolvida, os dispositivos IHM, controladores e unidades podem ser facilmente trocados para atender aos requisitos de um determinado mercado.
Com mapp, a B&R desenvolveu um revolucionário novo pacote para auxiliar na engenharia de software para projetos de automação que permite acelerar o desenvolvimento em uma média de 67%, ao mesmo tempo em que reduz massivamente o risco de investimento. Na introdução da mapp em Novembro 2014, mais de 70 blocos estarão disponível. "A partir de hoje, é possível projetar soluções de software para várias funções extremamente complexas com menos esforço do que nunca," diz Trappl. "Nós não estamos prestes a descansar, no entanto. Enquanto falamos, nossa equipe de desenvolvedores e especialistas em manutenção em todo o mundo continuam a expandir nosso portfólio de blocos de mapp para atender as demandas do futuro também." Os últimos blocos de função mapp poderão ser baixados adequadamente a partir do site da B&R assim que estiverem disponíveis.
Seu representante local da B&R ficará feliz em organizar uma apresentação sobre mapp para a sua empresa.
![](/fileadmin/1414088232528-en-html-1.2.jpg)
![](/fileadmin/1412217053843-de-html-1.3.jpg)
"Com mapp, é possível acelerar o desenvolvimento de novos sistemas e máquinas em média de 67%." Christoph Trappl, gerente internacional de aplicações, B&R.
- Tempo de desenvolvimento 67% mais rápido
- Risco de investimento reduzido
- Aumento da disponibilidade de máquina
- Menores custos em manutenção