Plantas existentes raramente oferecem maneiras de coletar dados da máquina automaticamente. É por isso que a B&R desenvolveu a Orange Box Para permitir que usuários comparem dados coletados em diversas linhas, localidades e continentes, A B&R equipou a Orange Box com uma interface na nuvem.
Máquinas poder ter um ciclo de vida de serviço de 20 a 30 anos ou mais. Ao longo do tempo, eles são tipicamente adaptados e atualizados para se manter em ritmo com o estado da arte. No entanto, quando se trata de identificar problemas antes que eles possam ocorrer ou determinar processos para impulsionar produtividade e aviabilidade, muitos operadores de brownfield ainda usam papel e caneta.
"Até agora, não era possivel automar uma coleção de máquinas com operações de dados isolados," diz René Blaschke, O Gerente de produto para IoT Industrial da B&R. Os que desejam avaliar dados de linhas multi vendedoras. "O truque nesse caso é encontrar um denominador comum para as convenções de nomeclatura tão imaginativas dos diversos fabricantes de automação," diz Blaschke, explicando os desafios impostos por ele e seu time para sí próprios.
Dentro da nuvem
A solução desenvolvida pela B&R é chamada de Orange Box. Isso permite que operadores leiam, sistematizem e analísem dados de todos os tipos de controladores de máquinas. "Nós lançamos a Orange Box dois anos atrás, e a resposta do mercado tem sido excelente," reporta Blaschke, animado. A informação que foi coletada ajudou muitos operadores de plantas existentes a aumentar significativamente a produtividade de suas máquinas, e consequentemente, de seus lucros.
"Até agora, isso só foi possível para máquinas ou linhas individuais," diz Blaschke, completando: "Mas agora nós fomos um passo a frente." No futuro, a ferramenta de aquisição de dados será capaz de transferir dados de máquinas brownfield já existentes para a nuvem. Isso permite que operadores monitorem, comparem e optimizem suas máquinas e plantas através de multiplas linhas, localidades e continentes.
Conexão segura com a nuvem
"Quando você está mandando dados para um provedor na nuvem pela internet, os problemas de proteção de dados e cybersecurity se tornam muito importantes," enfatiza Blaschke. É portanto recomendável o uso de um serviço de nuvem que foi otimizado especialmente para as exigências da indústria, como a ABB Ability. Como o operador dessa plataforma na nuvem, A ABB usa padrões de segurança e protocolos de transmissão de ponta, para garantir a segurança e integridade dos dados guardados. Através do uso do protocolo padrão MQTT, a Orange Box também pode transferir dados para qualquer outra plataforma na nuvem.
Acionar a Orange Box é muito simples: Desembale, conecte o PC Industrial com o software e o controlador da máquina e rede IT pelo cabo de rede e a Orange Box está funcionando," diz Blaschke. A produção não tem que ser interrompida durante a instalação, não existem mudanças a serem feitas no software do sistema. Se não for possível conectar pela interface fieldbus, dados podem ser agregados alternativamente por interfaces I/O já existentes ou por cabeamento paralelo e sensores adicionais.
Facilidade de manipulação
O usuário simplesmente conecta os pontos de dados desejados em um editor visual e então pode calcular a eficiência geral do equipamento e outras figuras chave. A Orange Box pode mandar os resultados para a nuvem ou encaminhar os mesmos via OPC UA para um dispositivo de saída com um navegador. Esse servidor OPC UA permite qualquer sistema de execução de manufatura (MES) ou sistema de planejamento de recursos de empreendimento (ERP) acesso aos dados.
Integrado com a Orange Box, está um painel moderno e de fácil uso, criado com a solução HTML5 baseada em HMI da B&R. Isso permite que os resultados sejam visíveis em qualquer dispositivo com acesso a internet - de controladores de máquinas e computadores de escritório a smartphones e aplicativos virtuais da nuvem. Isso dá a gerentes de plantas uma visão rápida das métricas de eficiência mais importantes de suas plantas para que eles possam reagir rapidamente a qualquer mudança, como uma queda na disponibilidade do equipamento.
Notificações automáticas
B&R oferece uma grande variedade de componentes de software para funções adicionais, como mandar um email ou mensagem de texto automática para certos alarmes ou registro automático de dados em uma base de dados SQL. Os componentes de software são completamente conectados e trocam dados automaticamente. Tudo que o usuário precisa fazer é permitir as funções desejadas.
A Orange Box é baseada em um PC industrial com software pré instalado. Um operador de painél e/ou unidade SiteManager podem ser adicionados se necessário. O SiteManager permite que o Orange Box comunique externamente, por exemplo, com plataformas na nuvem ou servidores de email e SMS.
"SiteManager tem um papel decisivo em permitir que a Orange Box provenha conexões seguras para plataformas na nuvem," diz Blaschke. O pequeno dispositivo permite que funções importantes como manipulação de certificação automática e atualizações de segurança. "Isso também garante que os protocolos de segurança dos provedores da nuvem são sempre obedecidos.
Eliminando interferências
Conectando a Orange Box a plataformas na nuvem, a B&R tem expendido significativamente a ferramenta de aquisição de dados das aplicações. Analíticas baseadas na nuvem permitem que usuários identifiquem facilmente e resolvam problemas e ineficiências em suas máquinas e linhas no campo - resultando em menos tempo de inatividade, uma vida de serviço mais longa e maior saída. "Eles podem fazer todas essas coisas graças aos dados que a Orange Box é capaz de coletar de máquinas que previamente não estavam conectadas a nenhuma rede," diz Blaschke.
Autor: Carmen Klingler-Deiseroth, jornalista freelancer
"Com a habilidade de enviar os dados coletados pela nuvem, a Orange Box pode ajudar a reduzir tempo de inatividade, extender vida de serviço e impulsionar saída." René Blaschke, Gerente de produtos - IoT Industrial, B&R