Evoluzione costante: Il DNA dell'industria dei semiconduttori
L'industria dei semiconduttori è all'avanguardia dell'innovazione tecnologica e guida la rivoluzione digitale che sta plasmando il nostro mondo moderno. Tendenze chiave come l'intelligenza artificiale, il 5G e i veicoli elettrici stanno spingendo la domanda di chip specializzati. Ma a queste opportunità si accompagnano anche sfide importanti: Le interruzioni della catena di approvvigionamento e l'aumento dei costi di sviluppo di tecnologie all'avanguardia.
Il futuro del settore risiede nell'innovazione, nella diversificazione e nella sostenibilità. Le aziende stanno sempre più diversificando i loro portafogli e le loro catene di approvvigionamento per migliorare la loro resilienza e adattabilità. Inoltre, le iniziative di sostenibilità volte a ridurre l'impatto ambientale e a promuovere pratiche di produzione responsabili stanno guadagnando terreno.
In questo ambiente dinamico, le soluzioni di automazione integrata di B&R offrono vantaggi interessanti ai produttori di semiconduttori. Semplificando i processi, ottimizzando l'efficienza e aumentando la flessibilità, le soluzioni B&R consentono alle macchine di adattarsi alle mutevoli esigenze del settore. Scoprite come B&R può aiutare la vostra produzione di semiconduttori ad avere successo in un mercato in continua evoluzione.
Complessità della catena di fornitura
La produzione di semiconduttori e dispositivi elettronici richiede una catena di approvvigionamento molto complessa che comprende materie prime, attrezzature di produzione e prodotti a semiconduttore. Le interruzioni di questa catena di fornitura, dovute a disastri naturali, tensioni geopolitiche o altre ragioni, possono influire sulla produzione e creare colli di bottiglia.
Soluzioni di automazione integrate
Le soluzioni di automazione integrata offrono molti vantaggi, tra cui una maggiore efficienza, una maggiore precisione nel controllo e nel monitoraggio e una minore dipendenza dall'intervento umano. Data la complessità dei processi di produzione dei semiconduttori e dell'elettronica, la domanda di soluzioni di automazione integrate è destinata a crescere.
Complessità tecnologica
La miniaturizzazione in corso dei componenti a semiconduttore, in accordo con la Legge di Moore, sta diventando sempre più difficile e costosa man mano che vengono raggiunti i limiti fisici. L'introduzione di nuovi processi produttivi richiede notevoli investimenti in ricerca e sviluppo.
Soluzioni di automazione B&R per semiconduttori ed elettronica
Integrazione perfetta per le linee di produzione
L'integrazione dei componenti hardware e software è essenziale per l'efficienza delle operazioni nell'industria dei semiconduttori e dell'elettronica. Le soluzioni B&R offrono un'integrazione perfetta e garantiscono una comunicazione fluida tra macchine e sistemi diversi per aumentare la produttività e l'efficienza.
Controllo e precisione in tempo reale
Nei processi produttivi in cui la precisione è essenziale, il controllo in tempo reale di ogni singolo prodotto è fondamentale. I sistemi B&R assicurano il controllo e il monitoraggio preciso di ogni singolo prodotto durante l'intero processo produttivo, garantendo efficienza e qualità.
Flessibilità nella produzione
I sistemi di trasporto - ACOPOStrak, SuperTrak e ACOPOS 6D - sono estremamente flessibili e possono essere facilmente adattati alle diverse esigenze di produzione. Le nostre navette uniche possono essere facilmente riconfigurate per supportare diversi layout di linea. ACOPOS 6D è anche una soluzione eccellente per le camere bianche.
Sicurezza di processo
Il controllo qualità in linea, l'identificazione flessibile dei prodotti e la loro tracciabilità sono i prerequisiti per componenti elettronici di alta qualità. Il continuo sviluppo garantisce che B&R soddisfi i requisiti dell'industria dei semiconduttori e dell'elettronica e del mercato in questo settore in rapida evoluzione.
Infrastruttura sicura
Le infrastrutture di automazione sicure proteggono da minacce informatiche, in linea con lo standard IEC 62443 per i sistemi industriali. Ciò include la valutazione del rischio, la progettazione del sistema e i controlli di sicurezza. B&R aiuta le aziende a costruire infrastrutture sicure e adattabili con strategie quali la segmentazione della rete, la crittografia e il monitoraggio continuo per garantire efficienza e resilienza contro le minacce in evoluzione.
Controllo qualità e tracciabilità
Integrando l'elaborazione delle immagini B&R nei sistemi di tracciamento, è possibile effettuare controlli di qualità in tempo reale durante il processo di assemblaggio. Allo stesso tempo, la tracciabilità consente un monitoraggio preciso della produzione. Riducendo gli errori e implementando i controlli di qualità in tempo reale, è possibile ridurre i costi di scarto.
Presenza globale e una solida rete
Nel settore dei semiconduttori e dell'elettronica, una presenza globale e una rete solida sono fondamentali per il successo. Con impianti di produzione in tutto il mondo, i costruttori di macchine e i fornitori possono fornire assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, soluzioni personalizzate e gestione dei rischi attraverso catene di fornitura diversificate. La collaborazione globale promuove l'innovazione e tiene il passo con i progressi del settore. B&R ha mantenuto una presenza globale e una forte rete per molti anni, che ci permette di soddisfare efficacemente le esigenze dinamiche dei nostri clienti.
Competenza e co-creazione di soluzioni
Nel segmento delle apparecchiature per semiconduttori, la competenza nelle soluzioni e l'approccio di co-creazione sono essenziali. La competenza nelle soluzioni comprende una conoscenza approfondita dei processi produttivi e delle tecnologie avanzate, al fine di fornire soluzioni personalizzate. Per B&R, un approccio di co-creazione favorisce la collaborazione tra fornitori e clienti durante l'intero ciclo di vita del progetto, dando vita a soluzioni innovative che rispondono a esigenze specifiche e guidano l'eccellenza operativa.
Storie di successo
Soluzioni per l'elettronica di potenza
SEMIKRON, leader mondiale nel mercato dei moduli semiconduttori, ha collaborato con B&R per sviluppare un processo di incisione controllato da un Power Panel che utilizza i servoazionamenti ACOPOS per il controllo completo del sistema, la comunicazione e la memorizzazione dei dati, mentre openSAFETY garantisce sicurezza ed efficienza. Scopri di più
Iniziate oggi a migliorare le vostre soluzioni per i semiconduttori e l'elettronica
Come può l'automazione migliorare l'efficienza e la produttività dei processi di produzione dei semiconduttori?
Come può l'automazione migliorare l'efficienza e la produttività dei processi di produzione dei semiconduttori?
L'automazione snellisce le attività ripetitive, riduce gli errori umani e aumenta la produttività nella produzione di semiconduttori. Consente un funzionamento continuo, riduce al minimo i tempi di inattività e ottimizza l'utilizzo delle risorse, portando in ultima analisi a una maggiore efficienza e produttività.
Quali sono le tecnologie di automazione più importanti che stanno guidando l'innovazione nell'industria elettronica?
Quali sono le tecnologie di automazione più importanti che stanno guidando l'innovazione nell'industria elettronica?
Le tecnologie di automazione come la robotica, l'intelligenza artificiale (AI), l'apprendimento automatico e i sistemi di controllo avanzati stanno rivoluzionando l'industria elettronica. Queste tecnologie consentono di svolgere attività come l'assemblaggio di precisione, il controllo qualità, la manutenzione predittiva e la produzione adattiva, promuovendo così l'innovazione e la competitività.
Come possono i produttori garantire la perfetta integrazione dei sistemi di automazione nelle linee di produzione esistenti?
Come possono i produttori garantire la perfetta integrazione dei sistemi di automazione nelle linee di produzione esistenti?
L'integrazione dei sistemi di automazione nelle linee di produzione esistenti richiede un'attenta pianificazione ed esecuzione. I controlli di compatibilità, i protocolli di comunicazione standardizzati (come OPC UA), gli approcci di progettazione modulare e la collaborazione con fornitori di automazione esperti come B&R consentono un'integrazione perfetta con un'interruzione minima delle operazioni in corso.
Che ruolo ha l'analisi dei dati nell'ottimizzazione dei processi di produzione di semiconduttori ed elettronica?
Che ruolo ha l'analisi dei dati nell'ottimizzazione dei processi di produzione di semiconduttori ed elettronica?
L'analisi dei dati consente alle aziende manifatturiere di ricavare preziose informazioni dalle grandi quantità di dati generati dai sistemi di automazione e dalle apparecchiature di produzione. Analizzando i dati sui parametri di processo, le prestazioni delle apparecchiature, le metriche di qualità e le dinamiche della catena di fornitura, i produttori possono identificare le opportunità di ottimizzazione, prevedere le esigenze di manutenzione e prendere decisioni basate sui dati per migliorare l'efficienza e la qualità complessive.
Come può l'automazione supportare la transizione verso pratiche sostenibili nell'industria dei semiconduttori e dell'elettronica?
Come può l'automazione supportare la transizione verso pratiche sostenibili nell'industria dei semiconduttori e dell'elettronica?
L'automazione svolge un ruolo fondamentale nel promuovere iniziative di sostenibilità nel settore, ottimizzando l'uso delle risorse, riducendo gli sprechi e minimizzando l'impatto ambientale. Grazie a processi efficienti dal punto di vista energetico, al riciclo dei materiali, alla logistica intelligente e ai processi produttivi ecocompatibili resi possibili dall'automazione, le aziende possono raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità mantenendo la loro competitività sul mercato.
Hai domande? - Parla con i nostri esperti del settore
Altri modi per contattare B&R: Partner locali e date delle fiere
Trova un partner vicino a te
Approfitta della nostra rete globale per i clienti finali.
Oltre a più di 200 filiali B&R in oltre 70 paesi del mondo, disponiamo di una rete globale di Value Provider. I Value Provider B&R collaborano perfettamente con B&R per portare i nostri prodotti e servizi nella vostra sede. Combinano una conoscenza approfondita della tecnologia B&R con una profonda comprensione del mercato locale.