Éviter les surchauffes dans les armoires électriques est indispensable pour assurer un fonctionnement fiable des composants électroniques. Mais peut-on être vraiment certain que le fonctionnement des systèmes de refroidissement est toujours fiable ? Spécialisé dans la mesure des conditions ambiantes dans les armoires électriques, le nouveau module d'E/S de la gamme X20 de B&R permet de répondre à cette question. Son fonctionnement ne nécessite aucun capteur externe.
La chaleur, l'humidité et les vibrations sont les ennemis des composants électriques et électroniques. Si la température dans l'armoire électrique augmente à cause d'un refroidissement insuffisant, par exemple, le risque de dysfonctionnement ou même de panne augmente également. Dans le cas le plus défavorable, ce risque peut être à l'origine d'un arrêt de production.
Il est très difficile de déceler la cause de défauts sporadiques se produisant, par exemple, lors de brèves élévations de température. Ces derniers peuvent être dus au soleil qui brille à travers une fenêtre et chauffe ainsi l'armoire électrique à certaines heures et certains jours. Un dispositif monitorant les conditions ambiantes dans l'armoire électrique permet de disposer de données pertinentes pour déceler ce type de perturbations.
Enfichez un module, et le tour est joué
Installer une centrale de mesures adéquate dans l'armoire électrique est néanmoins coûteux. Ce matériel doit être acheté, câblé, puis paramétré pour pouvoir communiquer avec l'application de contrôle. Un effort que beaucoup ne sont pas prêts à consentir. Une solution plus simple existe.
Comme le prouve B&R avec le module d'E/S X20CMR011, une solution plus simple existe. Ce module se monte aussi simplement que n'importe quel autre module sur un rail DIN. Les données qu'il délivre sont directement mises à disposition de l'application. Il s'utilise sur des machines, neuves ou existantes, dotées d'un système d'automatisation de B&R. Il ne nécessite ni câblage ni matériel supplémentaire. Dans les armoires électriques de grande taille, d'autres modules identiques peuvent être aussi utilisés pour prendre des mesures aux endroits les plus judicieux. Ces modules additionnels sont alors connectés à l'automate via un contrôleur de bus.
Enregistreur de données embarqué
Le module de surveillance mesure la température, l'humidité, et aussi, via un accéléromètre intégré, les vibrations. Les données qu'il délivre peuvent être lues par l'application à tout moment, notamment pour générer des alertes ou des messages.
Certaines données comme, par exemple, des valeurs minimales et maximales, ou encore le temps passé sur une certaine plage de valeurs, peuvent être enregistrées dans la mémoire interne du module. Cette mémoire interne fonctionne sans batterie et ne nécessite donc aucune maintenance. Les valeurs qui s'y trouvent sont toujours conservées, même après un remplacement de l'automate.
Le module offre également d'autres possibilités. Ses deux entrées digitales permettent de connecter des capteurs externes comme, par exemple, des détecteurs d'ouverture/fermeture de portes. Ses deux entrées PT1000 permettent la connexion de capteurs de température externes. Le module présente aussi une sortie digitale permettant, par exemple, la connexion d'une lampe d'avertissement. Un seul coup d'œil suffit alors pour voir si la température, l'humidité ou les vibrations sont susceptibles d'endommager l'électronique dans l'armoire électrique.
Petite mise, gros gains
Avec le module X20CMR011, l'effort à consentir pour surveiller les conditions ambiantes dans l'armoire électrique est limité. Le bénéfice qu'en tire l'utilisateur est néanmoins considérable, les composants électriques et électroniques étant désormais protégés grâce à une détection fiable des températures excessives, des accroissements d'humidité ou des vibrations.
L'intérêt que présente la surveillance des armoires électriques ne se limite pas à l'utilisateur de la machine. Le fabricant de machines peut aussi utiliser le module X20CMR011 pour, par exemple, suivre les conditions dans lequelles fonctionnent ses armoires électriques : quelles sont les températures sur site, quel est le degré d'humidité de l'air environnant, combien de fois la porte de l'armoire a-t-elle été ouverte... Grâce à ces informations, il peut mettre en place des mesures de maintenance préventive ou prévoir des optimisations futures.
Un investissement payant
Pour le fabricant de machine, le module présente aussi un autre intérêt, et non des moindres : celui de faciliter le traitement des réclamations. En se basant sur les données enregistrées, il peut clairement constater si l'utilisateur a commis des erreurs ou des négligences comme, par exemple, le fait d'avoir laisser la porte de l'armoire constamment ouverte et d'avoir ainsi réduit l'efficacité de la climatisation. Moyennant un investissement de quelques euros, il est ainsi possible de rejeter facilement des réclamations injustifiées.
Auteur : Andreas Hager, chef de produits technologies de contrôle chez B&R
Modulaire et échelonnable, le système de contrôle et d'E/S X20 offre une souplesse d'utilisation maximale. Il couvre pratiquement tous les besoins imaginables en matière de technologies de contrôle en armoire électrique. Les automates de la gamme X20 couvrent un large éventail d'utilisation, depuis les modèles ultra-compacts pour tâches de contrôle simples jusqu'aux automates capables de prendre en charge des algorithmes de contrôle complexes ou même des applications robotiques.
Les automates X20 présentent des connecteurs où se logent directement des cartes d'interface pour tous les protocoles de communication usuels ainsi qu'un panel étendu de modules d'E/S. Automates et E/S de sécurité s'intègrent également parfaitement dans le système X20. Les modules d'E/S se subdivisent en trois composants : un bornier, un module électronique, un module de bus. Cette structure génère des économies et simplifie grandement la manipulation et le montage. Le système X20 est déjà prêt pour OPC UA FX et donc pérenne.