La performance est une question de dose

Les géluleuses de la gamme ADAPTA d'IMA Active sont reconnues pour leur précision et leur flexibilité exceptionnelles en matière de dosage multi-produits. Grâce à sa plateforme d'automatisation B&R alliant grande compacité et haute performance, la nouvelle ADAPTA 50 offre toutes les fonctionnalités avancées de ses aînées mais avec une empreinte une fois et demi plus petite.

Prendre plusieurs médicaments à différentes heures de la journée fait partie du quotidien de beaucoup de gens et implique une organisation s'appuyant sur des diagrammes, des checklists et des pilluliers. Des doses manquées ou prises par erreur peuvent être à l'origine d'effets secondaires dangereux. Même si les traitements sont correctement suivis, l'organisation qu'ils supposent reste une source de stress. Et avec le vieillissement de la population, cette situation touche de plus en plus de monde.

B&R a accompagné IMA dans la mise en œuvre de son système de dosage dynamique, digitalisé et compact.
Les gélules multi-doses libèrent leur contenu en plusieurs quantités réparties sur la journée. Ainsi, les patients ne doivent plus se faire de soucis quant à d'éventuelles erreurs dans la prise de leurs doses.

Une technologie qui améliore la qualité de vie

Une solution plus sûre et plus confortable existe : combiner plusieurs médicaments dans une seule gélule. La gélule est prise une fois le matin et les médicaments libérés à différents moments de la journée. Les interactions et les heures de prise sont automatiquement prises en compte. Les patients peuvent ainsi vivre sans se demander s'ils ont manqué une dose. Néanmoins, doser plusieurs médicaments avec rapidité et précision n'est pas une tâche facile. Cela nécessite des machines d'une flexibilité et d'une précision exceptionnelles comme les géluleuses d'IMA Active, fabricant de machines italien spécialisé dans le dosage de produits pharmaceutiques.

Les géluleuses ADAPTA 100 et 200 de la société effectuent un contrôle qualité complet en cours de fabrication et présentent des unités de dosage pour poudres, pastilles, comprimés, mini-comprimés et liquides. Pour répondre aux nouvelles demandes du marché, IMA vient d'étendre cette série avec la géluleuse compacte ADAPTA 50. Toutes les fonctionnalités des modèles précédents ont été mises en œuvre sur une empreinte une fois et demi plus petite. Une tâche qui a été bien plus complexe qu'une simple réduction d'échelle...

L'ADAPTA 50 (à gauche) offre les mêmes fonctionnalités que ses aînées de plus grande taille mais sur une empreinte une fois et demi plus petite.

Une plateforme intégrée permettant d'allier compacité et performance

"L'industrie pharmaceutique est un secteur exigeant où la performance a pour but ultime d'assurer la sécurité du patient," explique Marco Minardi, Automation Manager chez IMA Active. "Sur une ligne de production haut de gamme comme ADAPTA, tout doit satisfaire un très haut niveau d'exigence, en particulier la technologie d'automatisation." Pour la nouvelle ADAPTA 50, il fallait donc concilier la satisfaction de ces exigences avec un espace plus petit.

Le timing complexe du dosage multi-produits génère de grandes quantités de données qu'il faut traiter très rapidement et coordonner avec d'autres fonctions comme, par exemple, la balance suspendue intégrée pour le contrôle qualité gravimétrique. "L'Automation PC 3100 de B&R concentre toute la puissance de calcul nécessaire dans un boîtier compact et fanless," souligne M. Minardi. "Et le fait de pouvoir faire tourner l'application de visualisation directement sur un Panel PC 3100 B&R nous a fait gagner de l'espace dans l'armoire électrique."

L'unité de dosage de l'ADAPTA 50 doit être alignée très précisément avec des gélules en mouvement rapide. "Grâce à la performance et la compacité du servovariateur tri-axes de B&R, nous sommes parvenus à mettre en œuvre un processus très dynamique dans seulement un tiers de l'espace habituellement nécessaire dans l'armoire électrique."

IMA a économisé de l'espace dans ses armoires en faisant tourner sa visualisation intuitive sur un Panel PC 3100 de B&R.

Une maintenance plus simple et un câblage réduit de moitié

Tous les éléments qui composent la solution de B&R sont interconnectés via un réseau POWERLINK dont le temps de cycle est de seulement 400 microsecondes, et configurés dans l'environnement de développement Automation Studio de B&R. "Ceci réduit considérablement le time-to-market de nos nouvelles machines et simplifie l'ajout d'options comme la vérification optique du dosage," indique M. Minardi. Le système de vérification optique du dosage, qui utilise la solution de vision de B&R, se synchronise parfaitement avec les processus ultra-rapides, et son intelligence intégrée fait gagner un espace précieux dans l'armoire électrique.

La compacité des produits B&R permet également de positionner du matériel déporté aux endroits les plus judicieux autour de la machine. Le câblage et, par conséquent, la maintenance sont ainsi simplifiés. "Grâce à openSAFETY et à POWERLINK, nos composants de sécurité décentralisés communiquent parfaitement avec le système de contrôle de la machine, et le câblage est réduit de moitié," confirme M. Minardi.

Une collaboration étroite pour un succès durable

Selon M. Minardi, les réalisations d'IMA Active illustrent l'implication de B&R pour ses clients. "Les experts de B&R sont très accessibles. Ils comprennent nos besoins et nous apportent des solutions convaincantes à chaque étape du projet." L'implantation mondiale de B&R est également un avantage pour une société comme IMA qui vend 90% de ses machines à l'étranger. "Notre partenariat avec B&R nous donne la conviction que nos machines, partout dans le monde, délivrent toujours les hautes performances que nous attendons d'elles et intègrent les technologies d'automatisation les plus modernes."

Un fournisseur d'automatismes privilégié pour IMA Group

La collaboration de B&R avec IMA Active a commencé en 2000. Depuis 2017, B&R est le fournisseur d'automatismes privilégié d'IMA Group, un leader mondial dans le traitement et le conditionnement de produits pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires.

À propos du client

Marco Minardi

Automation Manager, IMA Active


"They're easy to talk to, quick to understand our needs and ready to solve challenges at every phase of the project."

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo