B&R est le premier fabricant intégrant totalement la vision dans son système d'automatisation. Dans l'interview qui suit, le chef de produits Andreas Waldl explique pourquoi de nombreux fabricants de machines restent sans voix lorsque les avantages de cette nouvelle solution leur sont présentés.
M. Waldl, comment les clients réagissent-ils lorsque vous leur présentez le nouveau système de vision de B&R ?
Andreas Waldl: Je dirais qu'ils affichent d'abord une certaine curiosité ainsi qu'une certaine réserve. Beaucoup y voient une opportunité de rationaliser leurs différents systèmes dans leur application. Avoir un seul et même fournisseur pour les contrôleurs, les entraînements, la sécurité et la vision, permet d'économiser du temps et des ressources.
Cela semble particulièrement intéressant pour eux. Pourquoi se montrent-ils réservés ?
A. Waldl : Souvent, il veulent tout de suite parler de matériels spécifiques et de spécifications techniques. Je leur demande alors de commencer par décrire une application représentative. Ensuite, je leur explique ce que peut leur apporter notre solution de vision dans ce cas concret. Dans un premier temps, ils restent sceptiques.
Et pourquoi donc ?
A. Waldl : Ce que nous faisons actuellement dans le domaine de la vision industrielle est complètement nouveau. Au début, il est difficile d'imaginer ce qu'une solution de vision entièrement intégrée au système d'automatisation permet de réaliser concrètement. Ce n'est qu'au cours de la conversation que beaucoup réalisent l'avancée que cela représente.
Qu'est-ce qui rend votre solution de vision aussi particulière ?
A. Waldl :Étant complètement intégrée, la solution nous permet d'atteindre un niveau de synchronisation sans précédent. L'éclairage et la capture d'image peuvent être synchronisés à la microseconde près. Les éclairages, les caméras, les entraînements et les contrôleurs sont tous connectés au même réseau et contrôlés par la même application. Il est ainsi possible de synchroniser des boucles de régulation ou de visualiser des données de diagnostic complètes en temps réel. En fait, l'intégration que nous avons réalisée permet d'atteindre une rapidité telle que notre matériel standard peut remplacer des caméras ultra-spécialisées et ultra-rapides dans bon nombre d'applications.
Cela revient-il à dire que B&R fournit des caméras ultra-rapides ?
A. Waldl : Nous n'avons pas de caméras ultra-rapides. Ce n'est que dans des cas extrêmement rares que nos clients ont vraiment besoin de caméras aussi spécialisées. C'est l'intégration qui fait toute la différence. Avec notre système parfaitement synchronisé et nos LED à forte intensité, nous pouvons capturer un objet se déplaçant à grande vitesse, en obtenir une image parfaitement nette, et évaluer cette image immédiatement avec des algorithmes avancés. Peu importe si vous utilisez des caméras à LED intégrées ou des composants d'éclairage externes.
Pourriez-vous svp nous donner un exemple d'utilisation de caméras B&R dans une application à hautes cadences ?
A. Waldl : Un client de B&R dans le secteur de l'agroalimentaire et des boissons commence à remplacer ses caméras ultra-rapides et très coûteuses par notre solution de vision. Le tout moyennant une fraction du coût initial. Ce cas illustre parfaitement le type de conversation que j'évoquais précédemment. Le client s'est d'abord montré sceptique. Mais il a ensuite réalisé qu'il pouvait ignorer les limites présupposées des systèmes de vision et se concentrer simplement sur le développement d'un process machine optimal. Intégrée au système d'automatisation, la vision n'est plus une contrainte et devient un outil ouvrant de nouvelles possibilités pour la conception des machines.