Un aire de confianza

El exceso de calor generado en los recintos de los paneles de control debe disiparse o eliminarse para mantener el funcionamiento fiable de los componentes electrónicos. Pero, ¿hasta qué punto está seguro de que su sistema de refrigeración cumple su función? Un nuevo módulo de E/S de la serie X20 de B&R pone fin a la incertidumbre. Monitoriza las condiciones ambientales en el armario eléctrico de control sin necesidad de utilizar sensores adicionales.

La supervisión del armario ayuda a evitar fallos

Las altas temperaturas, la humedad y las vibraciones son los principales enemigos de los componentes eléctricos y electrónicos. Sin una refrigeración suficiente, la probabilidad de averías y fallos aumenta con la temperatura. En el peor de los casos, podría afectar a toda una línea de producción, causando un gran cantidad de residuos y unos costes inmensos.

Especialmente delicadas son las situaciones que sólo se producen esporádicamente. Como cuando el sol entra por la ventana de la nave de producción todos los días a mediodía y sobrecalienta el armario. En estos casos, la monitorización de los armarios proporciona a los técnicos de servicio datos significativos que les ayudan a averiguar qué está pasando.

Con un solo módulo de E/S es posible controlar la temperatura, la humedad y las vibraciones.

Conectar y monitorizar

Instalar una caja dedicada a la monitorización del estado en el armario de control implica costes y esfuerzo. Además del coste del hardware, hay que cablearlo y configurarlo para que se comunique con la aplicación de control. Los gastos generales añadidos impiden que muchos se decidan por una solución como ésta. Pero hay una forma más fácil.

B&R lo demuestra con su . El módulo se monta en el carril DIN con la misma facilidad que cualquier otro módulo e introduce inmediatamente los datos de estado en la aplicación de control. Tanto si se trata de una máquina ya automatizada por B&R como de una nueva, no es necesario ningún cableado adicional ni ningún otro tipo de hardware. En armarios más grandes, pueden instalarse módulos adicionales en lugares estratégicos y comunicarse con el PLC a través de un control de bus.

Logger integrado

El módulo de monitorización mide la temperatura, la humedad y también las vibraciones mediante un acelerómetro integrado. La aplicación de control puede leer estos datos en cualquier momento para usarlos en alarmas o documentación de mantenimiento.

La memoria integrada del módulo puede almacenar datos clave, como los valores mínimo y máximo o el tiempo transcurrido dentro de un intervalo definido. Esta memoria funciona sin batería, por lo que no requiere mantenimiento y los datos siguen estando disponibles aunque se sustituya el PLC.

Pero eso no es todo lo que puede hacer el módulo. También dispone de dos entradas digitales para conectar sensores externos, como los contactos que indican si la puerta del armario está abierta. Para los sensores de temperatura externos, también hay dos entradas PT1000. Una salida digital permite conectar un indicador luminoso que llama inmediatamente la atención en caso de que las temperaturas, la humedad o las vibraciones excesivas corran el riesgo de dañar los componentes electrónicos del armario.

Gastos generales reducidos, grandes beneficios

El módulo de monitorización de armarios reduce al mínimo los gastos generales y ofrece importantes ventajas. Los componentes eléctricos y electrónicos están protegidos de la mejor manera posible ya que se consiguen detectar de forma fiable las temperaturas, humedad y las vibraciones perjudiciales.

Sin embargo, la monitorización del armario eléctrico no sólo beneficia al usuario de la máquina. El fabricante de la maquinaria también puede obtener información valiosa. Se puede hacer un seguimiento de las condiciones reales en las que funcionan los armarios, como la temperatura y la humedad reinantes, así como la frecuencia con la que se abre la puerta del armario. Esto les permite recomendar medidas proactivas de mantenimiento y realizar mejoras específicas en los productos.

Una inversión que merece la pena

Por último, pero no por ello menos importante, es mucho más fácil para el fabricante de maquinaria hacer frente a las reclamaciones. Los datos almacenados permiten determinar con bastante claridad si la culpa es de un error del operario; por ejemplo, si la puerta del armario se ha dejado constantemente abierta, impidiendo que el aire acondicionado funcione con eficacia. La pequeña inversión en el módulo de supervisión se amortiza al permitir al fabricante de la máquina rechazar rápida y fácilmente las reclamaciones injustificadas.

Autor: Andreas Hager, Director de Producto – Sistemas de Control, B&R

Sobre el Responsable de Producto

Andreas Hager

Director de productos para Sistemas de control


Síganos en LinkedIn

Seleccione país e idioma

B&R Logo