Eficiencia e innovación para una industria dinámica

Los productos de plástico se han convertido en parte integrante de nuestra vida cotidiana y su demanda sigue creciendo. La conservación de los recursos y la sostenibilidad también son factores que impulsan el problema. El desarrollo y la innovación constantes de nuevos materiales compuestos plantean exigencias complejas a los sistemas de producción y a la tecnología de automatización. La industria se enfrenta así a numerosos retos.

Al mismo tiempo, las empresas deben optimizar sus procesos de producción para seguir siendo competitivas en un mercado globalizado, y aquí es donde entra B&R. Como uno de los principales proveedores de soluciones de automatización, ofrecemos tecnologías personalizadas para los requisitos específicos de la industria del plástico.

Gracias a nuestros avanzados sistemas de control, movimiento y visualización, hacemos posible una producción precisa y eficiente, y nuestras soluciones están diseñadas para automatizar y conectar en red los procesos de producción con el fin de minimizar los períodos de inactividad y maximizar la flexibilidad de la producción. De este modo, ayudamos a nuestros clientes a responder más rápidamente a los cambios del mercado y garantizar su competitividad.

Sostenibilidad y reciclaje

La sostenibilidad es un tema cada vez más importante en la industria del plástico. Una de las principales preocupaciones es la mejora de las tecnologías de reciclaje, tanto mecánico como químico, para conseguir que los plásticos sean reciclables y poder minimizar los residuos. Al mismo tiempo, los plásticos de origen biológico están ganando importancia porque se fabrican a partir de materias primas renovables, lo que reduce la dependencia de los recursos fósiles.

Materiales y tecnologías innovadores

La industria del plástico investiga y desarrolla constantemente materiales y tecnologías innovadores para satisfacer una demanda cada vez mayor. Los plásticos ligeros son cada vez más importantes, sobre todo en las industrias automovilística y aeroespacial, ya que ayudan a reducir el peso de vehículos y aviones, aumentando así la eficiencia energética. Además, cada vez cobran más importancia los "materiales inteligentes", que abren nuevas aplicaciones mediante sensores integrados u otras propiedades funcionales.

Globalización y localización

La globalización y la localización están teniendo un impacto significativo en la industria del plástico, ya que se está produciendo un desplazamiento cada vez mayor hacia los mercados emergentes, donde la demanda de plásticos crece rápidamente. Al mismo tiempo, las empresas están optimizando su producción mundial y sus cadenas de suministro para ser más eficientes y responder mejor a las necesidades regionales. En esta evolución también influyen las tensiones geopolíticas y los cambios en las políticas comerciales que afectan a los precios y la disponibilidad de las materias primas.

Novedades normativas

Los avances normativos aumentan a medida que los gobiernos de todo el mundo endurecen la normativa sobre producción, uso y eliminación de plásticos. El objetivo es reducir la contaminación y los residuos. Además, muchas regiones están prohibiendo o restringiendo el uso de plásticos de un solo uso, lo que obliga al sector a encontrar nuevas posibilidades. Estos cambios están impulsando la innovación en materiales reutilizables y alternativos y desafiando a las empresas a adaptarse a un mercado cada vez más concienciado con el medio ambiente.

Soluciones de automatización adaptativas para la industria del plástico

Perfecta integración de máquinas y líneas

Con una solución completa, B&R ofrece todo lo necesario para la automatización de máquinas y sistemas. La clave es que todos los productos funcionen a la perfección. Esta sincronización perfecta se traduce en un aumento sin precedentes del rendimiento y la calidad, lo que proporciona a los clientes una importante ventaja competitiva y una interoperabilidad completa en sentido vertical, del dispositivo a la nube, y horizontal, de máquina a máquina.

Infraestructura segura

Las infraestructuras de automatización seguras protegen contra amenazas cibernéticas, de acuerdo con la Normativa IEC 62443 para sistemas industriales. Esto incluye la evaluación de riesgos, el diseño del sistema y los controles de seguridad. B&R ayuda a las empresas a crear infraestructuras seguras y adaptables con estrategias como la segmentación de la red, el cifrado y la supervisión continua para garantizar la eficiencia y la resiliencia frente a las cambiantes amenazas.

Control de calidad y trazabilidad

La integración de la visión artificial de B&R en las máquinas de plásticos permite realizar comprobaciones de calidad en tiempo real durante el proceso de producción. Al mismo tiempo, la trazabilidad permite un seguimiento preciso de la producción. Al reducir los errores y aplicar un control de calidad en tiempo real, se pueden reducir los costes de los desechos. Experiencia en soluciones y creaciones conjuntas

Experiencia en soluciones y creaciones conjuntas

En el segmento de la industria del plástico, la experiencia en soluciones y un enfoque colaborativo son esenciales. La experiencia en soluciones incluye un profundo conocimiento de los procesos de fabricación, así como de las tecnologías avanzadas, para ofrecer soluciones personalizadas. Para B&R, un enfoque colaborativo fomenta la colaboración entre proveedores y clientes a lo largo del ciclo de vida del proyecto, dando lugar a soluciones innovadoras que abordan necesidades específicas e impulsan la excelencia operativa.

Soluciones de eficiencia energética

Nuestros sistemas están diseñados para optimizar el consumo energético y fomentar la sostenibilidad en la fabricación. Con tecnologías avanzadas y componentes energéticamente eficientes, ayudamos a las empresas a cumplir sus objetivos medioambientales y también a reducir los costes de funcionamiento. Descubra cómo los servoaccionamientos y motores ACOPOS pueden ayudar a su empresa.

Estándar de comunicación EUROMAP

Las interfaces normalizadas tienen una larga tradición en la industria del plástico y han evolucionado a lo largo de los años con las nuevas capacidades de comunicación del mercado. La norma de facto en el sector es EUROMAP, que se basa en la comunicación OPC UA. B&R lleva muchos años colaborando con EUROMAP y le presta todo su apoyo. Esto lo convierte en muy práctico no solo para conectar máquinas y periféricos, sino también para líneas de producción y fábricas completas.

Conocimientos especializados

B&R habla el idioma de sus clientes y tiene experiencia con máquinas de moldeo por soplado PET y extrusión, máquinas y sistemas para la producción de películas de plástico, máquinas de moldeo por inyección de plástico y caucho de todos los tamaños y tecnologías, todo tipo de tecnología de extrusión y máquinas de reciclaje de plástico.

Casos de éxito

La extrusora Tecnomatic destaca por un nuevo diseño de husillo para optimizar los valores de producción, incluso con diferentes estructuras de pellets. El panel de pantalla táctil permite un acceso intuitivo a la máquina.

En Plasmac, los materiales tipo film se transforman directamente en nuevo material para la línea de extrusión sin necesidad de una trituración previa. Los paneles HMI integrados permiten un manejo sencillo e intuitivo de la máquina Omega.

La máquina de moldeo por soplado de Fong Kee International consume un 35 % menos de energía que las máquinas hidráulicas comparables. Componentes como el servomotor, el accionamiento y el sistema de control garantizan una mayor calidad del producto.

Las líneas de producción de materiales tipo film estirables SML alcanzan 3500 kg de film por hora y una velocidad de producción de 750 m por minuto. A unas velocidades tan altas, la sincronización en microsegundos es esencial.

Gracias al sistema de control basado en la tecnología MAPP, las máquinas de LWB Steinl consiguen una mayor precisión y unos movimientos más rápidos. Además, OPC UA ofrece una plataforma de comunicación abierta a diversos sistemas.

Casos prácticos

Facilidad de uso convincente

Los requisitos de LWB para una nueva generación de máquinas de moldeo por inyección de caucho eran exigentes e innovadores: manejo similar al de un smartphone, desarrollo de software rápido y mantenimiento sencillo de las variantes. B&R logró convencerles con su tecnología mapp.

Inyectando flexibilidad al diseño de las máquinas

Nuevas posibilidades para las máquinas de moldeo por inyección

Aumentar la facilidad de uso de la visualización y simplificar la interpretación y el posterior tratamiento de los datos. Descubra cómo Woojin Plaimm lo consiguió con B&R.

Prepararse para la competencia global

Máquinas de moldeo por soplado sin compromiso

¿Desarrollo más rápido, pruebas más rápidas y comercialización aún más rápida? Junto con B&R, Mikrosan lanzó al mercado dos veces más rápido la primera máquina de moldeo por soplado totalmente eléctrica con una calidad fiable.

Calidad y rapidez

Posibilidad de cambiar las configuraciones de las extrusoras de forma más rápida y sencilla

Anteriormente, los procesos de calibración manual eran difíciles para el fabricante de extrusoras TwinScrew. X20 y POWERLINK desempeñan un papel fundamental en la conexión en red de los sistemas. Los resultados se traducen en una máxima flexibilidad y en unos mínimos períodos de inactividad.

Rápido, más rápido, el más rápido

¿Tiene alguna pregunta? – Hable con nuestro experto del sector

Otras opciones de contacto con B&R: socios locales y fechas de ferias comerciales

Encuentre un socio cerca de usted

Aproveche las ventajas de nuestra red mundial para clientes finales.

Además de las más de 200 filiales de B&R en más de 70 países de todo el mundo, también contamos con una red global de Value Providers. Los Value Providers de B&R trabajan en perfecta sincronización con B&R para llevar nuestros productos y servicios hasta su localidad. Combinan un profundo conocimiento de la tecnología de B&R con un amplio conocimiento de su mercado local.

Seleccione país e idioma

B&R Logo