El transporte de productos basado en pistas abre nuevas posibilidades en el diseño de las máquinas. Hasta ahora, diseñar un sistema de pistas y probar su viabilidad ha sido un trabajo reservado a los especialistas con formación. Pero gracias al nuevo ACOPOStrak Designer de B&R, esto cambiará a principios de 2022. La nueva herramienta de software simplificará la fase de creación de prototipos para los fabricantes de máquinas, permitiéndoles probar nuevos diseños utilizando el método de "arrastrar y soltar" y ejecutando simulaciones con unos pocos clics del ratón. Y eso sin tener en cuenta el considerable ahorro de tiempo y dinero en el proceso. Para saber exactamente cómo funciona, conversamos con Johannes Vitzthum e Isabella Laasch.
B&R creó ACOPOStrak Designer para simplificar la fase de creación de prototipos para los fabricantes de máquinas. ¿Qué es lo que pueden esperar exactamente del nuevo software?
Johannes Vitzthum: Pueden esperar que tanto el proceso de diseño conceptual como la planificación sean unos procesos mucho más fáciles e intuitivos. Podrán experimentar mucho más sin tener que lidiar con la tecnología subyacente, además de poder probar todo tipo de enfoques diferentes sin invertir ni un solo céntimo en la construcción de un prototipo.
Isabella Laasch: En primer lugar, ACOPOStrak Designer permite probar si un diseño es fundamentalmente factible. Calcula y muestra elementos como las fuerzas de contacto y los movimientos de la lanzadera. Basándose en estos factores, pueden calcularse las velocidades y cargas máximas que se pueden lograr. A continuación, incluso puede realizarse un análisis mecánico y térmico detallado del diseño de ACOPOStrak.
Parece un software realmente potente. ¿Qué tipo de formación se necesita para poder trabajar con él?
Vitzthum: Eso es lo mejor, que no se requiere absolutamente ningún conocimiento de programación. Es excepcionalmente fácil y sencillo de usar, a pesar de todos los cálculos altamente complejos que se realizan en segundo plano. Y puedes comenzar a diseñar un sistema de pistas propio de inmediato, sin realizar ningún trabajo preliminar en un entorno de desarrollo.
Laasch: A medida que diseñas el trazado de la pista, se ejecuta una comprobación lógica automática en segundo plano. De esta forma sabes de inmediato si la configuración funcionará o no en la realidad, lo que permite evitar laboriosos cambios de diseño posteriores.
¿Puede darnos algún ejemplo de cómo funciona en la práctica esta verificación lógica?
Laasch: Basta con organizar el diseño de las pistas de la forma deseada y definir parámetros como la masa y la posición de los productos. ACOPOStrak Designer sabe automáticamente si las lanzaderas podrán manejar el producto deseado o si se deben realizar cambios en el diseño. Más adelante, puede analizarse cómo la masa del producto y el centro de gravedad afectarán al perfil de movimiento. Puedes comenzar a ajustar la eficiencia de la línea de producción en una fase muy temprana del desarrollo. Las lanzaderas, los soportes de los productos y los propios productos se pueden coordinar perfectamente para conseguir un transporte óptimo a través de la nave de producción.
Así pues, ACOPOStrak Designer me muestra una representación virtual de mi sistema de pistas y me dice si funcionará correctamente en términos de lógica y física. ¿Cuál es el siguiente paso?
Laasch: Una vez diseñado el sistema de pistas en ACOPOStrak Designer, los datos pueden enviarse al entorno de ingeniería Automation Studio de B&R para realizar los siguientes pasos del desarrollo. Todo el trabajo realizado hasta ahora se envía a Automation Studio simplemente pulsando un botón. El desarrollador de aplicaciones puede empezar a trabajar programando los controles de la máquina.
Vitzthum: Por cierto, ACOPOStrak Designer no está pensado únicamente para los desarrolladores de máquinas. Los representantes de ventas también pueden usarlo para mostrar a los posibles clientes los diferentes enfoques que se pueden adoptar para sus máquinas, todo ello con unos pocos clics y sin necesidad de tener amplios conocimientos de programación. El software ofrece toda la información necesaria para mostrar una nueva y posible máquina ACOPOStrak directamente a los responsables de la toma de decisiones.
B&R también ofrece el software mapp Trak. ¿Cuáles son las diferencias entre mapp Trak y ACOPOStrak Designer?
Vitzthum: En ACOPOStrak Designer, se puede ver y probar un diseño de pista sin necesidad de tener ningún tipo de conocimiento de programación. Por lo tanto, supone un paso preliminar antes de la programación que nunca antes había existido. Por otra parte, y gracias a nuestro software mapp Trak, los desarrolladores crean el propio software de la máquina. Lo utilizan para definir la lógica de los perfiles de movimiento y las interacciones de las lanzaderas entre sí por medio de actuadores y sensores externos. No obstante, incluso en mapp Trak, los temas complejos como la prevención de colisiones son gestionados por el software en segundo plano, por lo que todo lo que debe hacerse es especificar cómo deben funcionar los procesos.
Laasch: Con ACOPOStrak Designer, B&R ofrece un nivel completamente nuevo de facilidad de uso. En mi opinión, esa es la mayor ventaja. Es tan fácil de usar, incluso sin ninguna formación especial, que pueden plantearse todo tipo de ideas, por descabelladas que puedan parecer, sin necesidad de realizar grandes inversiones ni elevados gastos generales de desarrollo. Cuando lancemos ACOPOStrak Designer a principios del próximo año, tendremos el complemento perfecto para nuestra solución mapp Trak. Las dos herramientas trabajan mano a mano para ofrecer las condiciones óptimas para implementar nuevos conceptos de máquinas con ACOPOStrak.
Estamos ansiosos por probarlo. ¡Gracias por su tiempo!
ACOPOStrak: el sistema de pistas flexible para una máxima eficacia de los equipos
El sistema inteligente y flexible ACOPOStrak de B&R permite una personalización a gran escala incluso en lotes de una unidad. Con una velocidad de más de cuatro metros por segundo, las piezas de trabajo se transportan de una estación a otra en lanzaderas controladas de manera independiente. Los desviadores electromagnéticos dividen y fusionan los flujos de productos, abriendo infinitas posibilidades para que los fabricantes y operarios de las máquinas implementen la producción totalmente automatizada de productos individualizados.