Año tras año, las empresas manufactureras y procesadoras sufren daños por valor de miles de millones debido a que sus productos se producen ilegalmente, tanto en el país como en el extranjero. Los fabricantes y los propietarios de maquinaria y equipo de producción deben adoptar medidas para proteger sus productos y su propiedad intelectual. Oliver Winzenried, de la Asociación Alemana de Ingeniería VDMA, explica cómo podría ser este tipo de seguridad en la práctica.
¿Cuáles son los riesgos potenciales de robo de propiedad intelectual para los fabricantes de maquinaria y equipo?
Cada año, los miembros de la VDMA experimentan daños estimados en unos 7.900 millones de euros - o alrededor del 4% de sus ingresos totales. Estos son los resultados de la más reciente encuesta sobre la piratería de productos realizada por la VDMA cada dos años. Nueve de cada diez empresas con más de 1.000 empleados están afectadas. Más del 50% de ellos reportan haber tenido máquinas enteras o productos de ingeniería inversa.
Proteja sus conocimientos con Technology Guarding
- Las ventajas
- Salvaguardar los conocimientos técnicos de los productos y los datos de los procesos
- Monitorización segura de las horas de funcionamiento
- Gestione las funciones de la máquina de forma eficiente
Averigüe más sobre Technology Guarding
¿Son estas empresas conscientes de la posible amenaza?
Por supuesto. Otros se dan cuenta rápidamente una vez que ven una imitación de primera mano o se enfrentan a reclamaciones de garantía por productos falsificados. Sólo tras una inspección más detallada queda claro que se trata de una copia ilegal y no de su propio producto.
¿Hay algún sector que se vea más afectado que otros?
De hecho, los hay. Los más afectados son el procesamiento de la madera y la maquinaria textil y agrícola.
¿De dónde provienen típicamente las falsificaciones?
La principal fuente de maquinaria y productos falsificados sigue siendo China. Aunque el número ha bajado un poco desde nuestra encuesta anterior, con un 72% sigue siendo muy alto. Muchos se sorprenden al saber que el segundo lugar para la piratería es para Alemania.
¿Cómo operan generalmente estos falsificadores?
El enfoque más común - de nuevo al 72% - es la ingeniería inversa. Desmontan la máquina o el producto y lo analizan. Luego copian los componentes mecánicos y descomponen el software. El paso final es averiguar los procesos realizados por la máquina. Estos pueden ser implementados en la máquina de falsificación sin ningún gasto significativo de desarrollo o años de experiencia en el campo. En cierto modo no es estrictamente una falsificación, porque ellos mismos entienden y aplican los procesos. Sin embargo, constituye una infracción de cualquier patente que exista sobre el equipo.
¿Por qué no vemos más medidas de protección en su lugar?
Muchas empresas simplemente no saben qué opciones técnicas están disponibles, o qué medidas son apropiadas para su maquinaria o productos.
¿Qué hay de las técnicas que se han probado en aplicaciones informáticas?
Las medidas de protección utilizadas en un entorno de oficina tienen una aplicación limitada en la maquinaria industrial. No se puede pedir a una planta de procesamiento, por ejemplo, que reinicie o ejecute un análisis de virus que bloquee el sistema durante minutos. Los requisitos son simplemente muy diferentes.
¿Qué opciones tienen los fabricantes y operadores de maquinaria y equipo?
No se puede esperar que los fabricantes de sistemas integrados desarrollen e implementen por sí mismos medidas de seguridad para cada componente individual. Eso debe ser responsabilidad del proveedor del componente. No obstante, el fabricante de la máquina se enfrenta a un reto considerable para garantizar que estas funciones se integren en el sistema general y se utilicen adecuadamente.
¿Cuáles son las necesidades de seguridad de los propietarios de las plantas?
Si usted es propietario de una marca de ropa con centros de producción en Asia, quiere estar seguro de que esos centros sólo producen las cantidades especificadas y sólo se las entregan a usted. Quieres evitar que esos sitios produzcan artículos en exceso y los vendan en el mercado gris para su propio beneficio. Con las medidas adecuadas, este tipo de producción no autorizada no pasará desapercibida. Estas medidas tienen aplicaciones en todas las industrias, pero todavía están en su infancia. Con el inicio de la Industria 4.0 y big data en producción, la ciberseguridad es cada vez más crítica.
¿Existen normas que puedan proporcionar a los fabricantes un marco de referencia?
Todavía no existen normas nacionales y mundiales, como las establecidas para el equipo de seguridad, para la ciberseguridad. Normas emergentes como la IEC 62443 y la ISA-99 intentan definir los niveles de garantía de seguridad (SAL). Éstas tienen en cuenta la protección de los productos y la propiedad intelectual, así como la protección contra la manipulación y la modificación.
Technology Guarding protege el conocimiento
Con la protección tecnológica de B&R, los fabricantes de maquinaria y equipo pueden salvaguardar de forma segura sus datos de procesos y conocimientos. Pueden gestionar las licencias fácilmente y supervisar las horas de funcionamiento de forma fidedigna.
Averigüe más sobre Technology Guarding
¿Qué criterios debería tener en cuenta un fabricante al seleccionar un proveedor?
Los fabricantes y operadores deben asegurarse de que podrán proteger sus conocimientos técnicos. Si selecciona proveedores que utilicen estándares de comunicación abiertos, puede estar seguro de que la interoperabilidad no será un problema. Esto es fundamental si se integran componentes de varios proveedores en un sistema global. Y si estos estándares abiertos también apoyan la ciberseguridad, esto es claramente una gran ventaja para el usuario. Algunos ejemplos incluyen el OPC UA y el IEC 62541, que permiten una comunicación segura entre los componentes. La protección inteligente abre nuevos modelos de negocio para los fabricantes de maquinaria y equipos al permitir que las funciones implementadas en su software se activen o desactiven de forma sencilla para una configuración de máquina determinada.