Welche Rolle spielt UL 6200 für die Sicherheit von Energieverteilungssystemen? Fünf Fragen an unseren Energieexperten

UL 6200 ist ein wichtiger Standard für elektronische Steuer- und Regelgeräte in der Energieautomatisierung. Die Einhaltung dieser Norm gewährleistet den Schutz vor elektrischen Gefahren, verbessert die Produktqualität und -zuverlässigkeit und hilft bei der Erfüllung behördlicher Anforderungen. B&R hat seine Steuerungssysteme für Generatoren in Energieerzeugungsanlagen nach UL 6200 zertifizieren lassen. Wir sprachen mit David Venhorst, der bei B&R für den Bereich Energie verantwortlich ist.

Herr Venhorst, können Sie uns erklären, warum diese Zertifizierung für B&R-Kunden so wichtig ist?

David Venhorst: Die Zertifizierung nach UL 6200 ist für uns sehr wichtig, da sie die Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer Steuerungssysteme für Generatoren in Energieerzeugungsanlagen bestätigt. Dies ist besonders für die Märkte in den USA und Kanada wichtig, wo strenge Normen gelten und die Zertifizierung eine Voraussetzung ist. B&R ist einer der ersten Anbieter, der diesen neuen Standard anbieten kann. Das ist ein Beweis für unser Engagement für höchste Standards in der Energieautomatisierung.

Und wie passt dieser Standard zu den verschiedenen Bereichen der Energieerzeugung, in denen B&R tätig ist?

Venhorst: Unsere zertifizierten Systeme sind vielseitig einsetzbar, von der Windenergie über Biogas bis hin zu Power-2-X-Anlagen. Sie spielen eine Schlüsselrolle bei der sicheren und effizienten Energieerzeugung und erfüllen damit die hohen Anforderungen unserer Kunden.

Können Sie ein Beispiel nennen, wie Ihre Technologie die Effizienz in einem dieser Bereiche verbessert?

Venhorst: Ein Beispiel ist die Anwendung in wasserstoffbetriebenen Gasverbrennungsmotoren. Unsere Steuerungssysteme optimieren die Generatoren und ermöglichen so eine effiziente und sichere Energieerzeugung. Das erhöht nicht nur die Betriebssicherheit, sondern minimiert auch den CO2-Fußabdruck. So tragen wir dazu bei, dass auch Backup-Lösungen den heutigen Anforderungen an Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit gerecht werden.

Wie sieht die Zukunft der Energieautomatisierung aus, insbesondere im Hinblick auf die Zertifizierung nach UL 6200?

Venhorst: Die Zukunft der Energieautomatisierung ist vielversprechend. Wir sehen einen Trend hin zu noch intelligenteren und sichereren Systemen, die die Energiewende unterstützen. UL 6200 wird dabei eine Schlüsselrolle spielen, da er in der Branche für Vertrauen und Sicherheit steht. Wir bei B&R sind bestrebt, diesen Standard nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen, um die Energieerzeugung weltweit sicherer und effizienter zu machen.

Und schließlich: Welche Rolle spielen Elektrolyseure und Batteriespeicher in Ihren Projekten?

Venhorst: Obwohl sich die Norm UL 6200 speziell auf die Steuerung von Generatoren bezieht, bieten wir auch umfassende Lösungen für die Automatisierung von Elektrolyseuren und Batteriespeichersystemen. Diese sind für die Speicherung von erneuerbarer Energie und die Erzeugung von grünem Wasserstoff entscheidend und daher ein wichtiger Bestandteil unserer Projekte. Unsere Expertise in diesen Bereichen ergänzt unser Angebot und ermöglicht es uns, integrierte Energielösungen anzubieten.

Vielen Dank, dass Sie Ihre Einblicke mit uns geteilt haben.

Infobox

  • UL 6200 – ist ein wichtiger Standard in der Energieautomatisierung und bezieht sich auf Anforderungen und Sicherheitstests für elektronische Steuer- und Regelgeräte in Energieverteilungsanlagen. Er legt die Sicherheitsanforderungen für elektronische Geräte fest, die in Energieverteilungssystemen verwendet werden. Dies umfasst Schutz vor elektrischen Schlägen, Feuergefahr und mechanischer Beschädigung.
  • Power-2-X – ist ein strategischer Ansatz, um überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien in stabile Energieformen umzuwandeln. Diese Technologien spielen eine wichtige Rolle in der Energiewende, da sie es ermöglichen, überschüssige erneuerbare Energie zu speichern und in nutzbare Energieträger umzuwandeln. B&R bietet umfangreiche P2X-Lösungen an.
  • Elektrolyseure – spielen eine zentrale Rolle bei P2X-Lösungen durch die effiziente Erzeugung von Wasserstoff, der als Speichermedium in der Industrie verwendet wird. Zusammen mit fortschrittlichen Wasseraufbereitungs- und Luftzerlegungstechnologien ermöglichen P2X-Anlagen die nachhaltige Speicherung und Bereitstellung von Energie. Diese Technologien sind grundlegende Bausteine, um den Bedarf an sauberer Energie zu decken und eine kohlenstoffneutrale Zukunft zu unterstützen.

David Venhorst

Global Industry Segment Manager Energy at B&R
»Die UL6200-Zertifizierung bestätigt die Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer Generatorsteuerungssysteme in Energieerzeugungsanlagen.«
Auf Linkedin vernetzen

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo