![](/fileadmin/BuR_banner_for_website_CPG_1920x533px_DE-f6d6d646.jpg)
Automatisierung für Verpackungsprozesse
Die Konsumgüterindustrie steht vor großen Herausforderungen wie der steigenden Nachfrage nach individualisierten Produkten, kurzen Produktlebenszyklen und dem Druck, Produktionsprozesse effizienter und flexibler zu gestalten. Der Boom des E-Commerce erfordert schnelle Anpassungen und eine direkte Kundenansprache, während gleichzeitig Qualität und Geschwindigkeit der Produktion auf höchstem Niveau gehalten werden müssen. Die Unternehmen sehen sich mit einem intensiven Wettbewerb konfrontiert, was innovative und adaptive Lösungen unabdingbar macht, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
B&R bietet Maschinenherstellern Lösungen für alle Arten von Verpackungsmaschinen: von der Primär- und Sekundärverpackung bis hin zu High-End Anlagen, um Kunden den entscheidenden Wettbewerbsvorteil im schnelllebigen Konsumgütermarkt zu verschaffen. Flexibilität und Effizienz sind die Schlüssel zu einer effizienten Verpackungstechnologie.
![](/fileadmin/BuR_quote_CPG_DE-399b1660.jpg)
Auf LinkedIn mit Wlady Martino vernetzen
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/BuR_pictogram_for_website_E-0ed936d8.jpg)
E-Commerce & neue Anforderungen
Die Präferenzen der Verbraucher verschieben sich hin zu Produkten, die individueller, bequemer, gesünder und erschwinglicher sind, was zu einer Vervielfachung der Produktpalette führt. Gleichzeitig möchten die Verbraucher online einkaufen und die Produkte dort erhalten, wo und wann sie sie benötigen. Dies führt zu einem erhöhten Bedarf an Automatisierungslösungen, die Flexibilität, schnelle Anpassung an sich ändernde Anforderungen und eine rentable Produktion in kleinen Stückzahlen ermöglichen.
![](/fileadmin/BuR_pictogram_for_website_Digitalisierung-865288c4.jpg)
Digitalisierung und Innovationsdruck
Technologischer Fortschritt und Digitalisierung erfordern eine schnelle Anpassung. Unternehmen müssen digitale Lösungen implementieren, um effizientere Produktionsprozesse zu gewährleisten, datengestützte Entscheidungen zu treffen und personalisierte Kundenerfahrungen zu bieten. Diese Herausforderungen erfordern erhebliche Investitionen in Technologie und eine agile Kultur, um mit dem schnellen Wandel Schritt zu halten.
![](/fileadmin/BuR_pictogram_for_website_Efficiency-d2fcebe1.jpg)
Einfachheit und Effizienz
Der Mangel an Arbeitskräften an den Produktionslinien wird zu einer immer größeren Herausforderung, da die automatisierten Maschinen immer anspruchsvoller werden. Die Hersteller von Konsumgütern verlangen, dass die Maschinen der nächsten Generation einfacher zu bedienen und zu warten sind. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, sucht die Konsumgüterindustrie nach innovativen Automatisierungslösungen, die kostspielige Ausfallzeiten vermeiden und die Produktqualität verbessern können.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
B&R, der Partner, wenn es ums Verpacken geht
![](/fileadmin/BuR_CPG_397x200px_Adaptive_Fertigung-09861d72.jpg)
Adaptive Fertigung
B&R unterstützt seine Kunden mit adaptiven Fertigungslösungen, die die Flexibilität und Effizienz von Produktionsprozessen deutlich erhöhen. Ermöglicht wird dies durch innovative Schlüsseltechnologien, die eine schnelle und einfache Anpassung von Produktionslinien ohne aufwändige Umrüstungen und Fachpersonal ermöglichen. Intelligente Schienensysteme wie ACOPOS 6D oder ACOPOStrak, Codian Pick & Place Roboter-Mechaniken, Machine Vision und digitale Zwillinge zur Simulation sind die perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten.
![](/fileadmin/BuR_CPG_397x200px_Advantage_V2-49d61559.jpg)
Nahtlose Automatisierung
B&R bietet mit einer Komplettlösung alles, was für die Automatisierung von Maschinen und Anlagen benötigt wird. Entscheidend dabei ist, dass alle Produkte nahtlos zusammenarbeiten. Diese perfekte Synchronisation führt zu beispiellosen Leistungs- und Qualitätssteigerungen und verschafft den Kunden einen erheblichen Wettbewerbsvorteil sowie vollständige Interoperabilität – vertikal vom Gerät bis zur Cloud und horizontal von Maschine zu Maschine.
![](/fileadmin/BuR_CPG_397x200px_Operational_Excellence_V2-0fdbd0ad.jpg)
Operative Spitzenleistungen
B&R spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, die Maschinenverfügbarkeit zu erhöhen und die Kosten ungeplanter Stillstände zu senken. Mit der mapp Technologie wissen Kunden, was passiert, bevor es passiert. Innovative, vorausschauende Wartungstechnologien ermöglichen die kontinuierliche Überwachung der Maschinenleistung und die frühzeitige Erkennung potenzieller Probleme. Dadurch werden ungeplante Stillstände minimiert und die Betriebszeit maximiert.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Maßgeschneiderte Lösungen für Kunden in der Konsumgüterindustrie
Die adaptive Maschine
In einer Welt der individualisierten Massenproduktion und des E-Commerce ist die Anpassungsfähigkeit von Maschinen ein entscheidender Faktor für die Rentabilität. Moderne Verbraucher erwarten personalisierte Produkte, die ihrem individuellen Geschmack entsprechen und jederzeit verfügbar sind. Die Lösung sind Maschinen, die flexibel auf unterschiedliche Produkte reagieren können – dies ist die adaptive Maschine. B&R ermöglicht die adaptive Maschine durch intelligente Track-Technologie in Verbindung mit Robotik, Bildverarbeitung und dem digitalen Zwilling.
![](/fileadmin/BuR_CPG_375x250px_Adaptive_Fertigung-adb10f13.jpg)
Codian Pick & Place Robotermechaniken
Arbeitskräftemangel und höchste Produktivität und Flexibilität – hier entfaltet die Robotik ihre transformative Kraft. Der Einsatz von Robotern an Maschinen und Fertigungslinien ist ein wirksames Mittel zur Steigerung der Gesamtanlageneffektivität (OEE). Mit Codian bietet B&R die weltweit größte Auswahl an offenen Delta Robotermechaniken. Hergestellt aus hochwertigen Materialien und nahtlos in das B&R Automatisierungsportfolio integriert, steht Codian für Qualität und Innovation. Robotik und Automation sind gemeinsam die Antwort auf die komplexen Anforderungen der modernen Industrie und ermöglichen effiziente und zukunftssichere Produktionsprozesse.
![](/fileadmin/BuR_CPG_375x250px_Robotik-af941cc6.jpg)
Umfangreichstes Gesamtportfolio Automatisierung
B&R bietet einfache, skalierbare und hochproduktive Automatisierungslösungen für die Industrie. Unser umfassendes Portfolio umfasst alle Produkte, die für die Automatisierung von Maschinen und Anlagen benötigt werden. Im Mittelpunkt steht dabei unser Engineering-Werkzeug Automation Studio, das eine nahtlose Konfiguration und Programmierung ermöglicht. Diese Integration ist der Schlüssel zu unerreichter Leistung und Qualität, die unseren Kunden direkte Wettbewerbsvorteile verschafft. Mit fortschrittlichen Digitalisierungstechnologien unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre Fertigungsprozesse effizienter zu gestalten und die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu meistern.
![](/fileadmin/BuR_CPG_375x250px_Gesamtportfolio_Automatisierung-1a32e939.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Erfolgsgeschichten
Adaptive Fertigung
Das hochintelligente und flexible Track-System ACOPOStrak ermöglicht das Verpacken von Beuteln und Kartons in einer einzigen Maschine durch den einzigartigen Einsatz von Shuttles und Spannvorrichtungen.
Die B&R Komplettlösung zeigt, wie ACOPOS 6D mehrere Prozesse konsolidieren kann, um eine adaptive Fertigung zu ermöglichen.
ACOPOStrak ist das perfekte Bindeglied zwischen Kaffeekapselproduktion und Kartonierung und ermöglicht den intelligenten Produkttransport von Maschine zu Maschine.
Robotik
Erleben Sie, wie die integrierte Automatisierung von B&R mit den leistungsstarken Codian D4 Delta Robotermechaniken die Effizienz und Flexibilität in der Lebensmittelindustrie auf ein neues Niveau hebt.
Der TRIT-ONE Kartonierer von IMA Safe bietet eine flexible, vollautomatische Verpackungslösung für medizinische Geräte unter Verwendung von maschinenzentrierter Robotik von B&R.
Mit Hilfe eines innovativen Bildverarbeitungssystems sind die Delta-Robotermechaniken der Kartonieranlage in der Lage, bis zu 500 Kartons pro Minute mit Blistern zu befüllen und zu verpacken.
Automatisierung
Die von B&R automatisierte Vegatronic 6400 ist die neue kontinuierlich arbeitende Verpackungsmaschine von IMA ILAPAK, die beste Hygiene und maximale Verfügbarkeit für das Verpacken von Tiefkühl- und Frischprodukten bietet.
MG2, ein führender Anbieter von automatisierten Maschinen für die pharmazeutische Industrie, hat die Automatisierungstechnik von B&R als erste globale Lösung ausgewählt, die sowohl die technischen als auch die organisatorischen Anforderungen erfüllt.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Weitere Kontaktmöglichkeiten mit B&R: Lokale Partner
![](/fileadmin/Find_final-8ca7b16d.jpg)
Finden Sie einen Partner in Ihrer Nähe
Nutzen Sie die Vorteile unseres globalen Netzwerks für Endkunden.
Zusätzlich zu den mehr als 200 B&R Niederlassungen in über 70 Ländern auf der ganzen Welt verfügen wir über ein globales Netzwerk von Wertschöpfungspartnern. B&R Value Provider arbeiten nahtlos mit B&R zusammen, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu Ihnen nach Hause zu bringen. Sie kombinieren fundierte Kenntnisse der B&R Technologie mit einem tiefen Verständnis für Ihren lokalen Markt.