Was also tun, wenn etwas benötigt wird, das es so überhaupt noch nicht gibt? Die Antwort liegt auf der Hand, nämlich einen Partner zu suchen, der das entsprechende Portfolio und Know-how bietet, um eine solche Technologie zu entwickeln. Diesen fand das im St. Galler Rheintal ansässige Unternehmen im Automatisierungsspezialisten B&R. "Für uns zeigte sich, dass dieses Unternehmen der ideale Partner ist", resümiert Schuman und begründet dies so: "B&R bietet vom Antrieb bis hin zur Visualisierung alles und ist einer der wenigen Hersteller, der überhaupt die von uns benötigten Zykluszeiten hinbekommt."
Welche Relevanz die Zykluszeiten für die Produktivitätssteigerung der B6 haben, wird beim Nachrechnen schnell deutlich. Damit diese Maschine einen 25 Prozent höheren Ausstoß als die bisherigen Maschinen von Berhalter erzielt, muss sie mit 500 anstatt wie bisher 400 Takten in der Minute stanzen. Dadurch verkürzt sich die verfügbare Zeit pro Takt von 150 auf 120 Millisekunden.
Nun erscheinen 30 Millisekunden zunächst nicht spielentscheidend. Die wirkliche automatisierungstechnische Herausforderung beginnt dort, wo die Entwickler bei Berhalter gleichzeitig als Innovation eine Echtzeithub-Korrektur integrieren wollen. Während diese Hub-Korrektur bisher über eine Tendenzsteuerung erfolgt, also zum Beispiel 200 Hübe messen und dann entsprechend nachregeln, erfasst die Swiss Die-Cutter B6 den aktuellen Hub und korrigiert diesen während des Stanzvorgangs. Der Schlüssel für diesen beeindruckenden Technologiesprung sind die intelligenten Servoachsen.
Wie wird nun aber eine Servoachse intelligent? Im Falle der B6 übernimmt das die reACTION-Technologie von B&R. Diese verlagert mittels FPGA (Field Programmable Gate Array) die Intelligenz von der Steuerung direkt ins Feld und eröffnet so dem Anwender eine enorme Flexibilität. "Die reACTION-Technologie lässt sich an beliebigen Stellen einer Maschine verbauen und erlaubt ganz ohne Belastung der SPS Reaktionszeiten unter einer Mikrosekunde", erklärt Paolo Salvagno, Geschäftsführer B&R Schweiz, deren Besonderheit.