Windenergie optimal und effzient nutzen

Windenergie nutzt bewegte Luftmassen, um Windräder anzutreiben, die wiederum elektrische Energie erzeugen. Onshore-Windenergie trägt weltweit einen erheblichen Teil zur Stromversorgung bei. Bei der Offshore-Windenergie ist eines der Ziele, die Kosten für die aufwändige Wartung deutlich zu senken. Was beide Konzepte verbindet, ist die notwendige Ausrichtung der Windkraftanlage, um die Windenergie optimal und effizient nutzen zu können und gleichzeitig die entstehende mechanische Beanspruchung zu reduzieren.

Konventionelle Konzepte mit Nachteilen

Konventionelle Konzepte mit direkt am Netz betriebenen Motoren weisen technologiebedingte Nachteile auf. Unerwünschte Belastungen durch ruckartige Anfahrvorgänge führen zu erhöhtem mechanischem Verschleiß. Insbesondere im Offshore-Bereich mit Turmkopfmassen von bis zu 500 Tonnen führt hohe mechanische Abnutzung zu Ausfällen und notwendigen Serviceeinsätzen. Zusätzlich erhöht sich die mechanische Belastung, da die Gondel durch eine hydraulische Bremse gehalten wird. Diese Herausforderungen können mit aktiven oder passiven Ansätzen gelöst werden. Passive Systeme – wie z.B. Windfahnen – wurden in der Vergangenheit bei kleineren Anlagen eingesetzt.

Optimierung der Azimut-Regelung

Moderne Windanlagen werden durch aktive Systeme mit mehreren Motoren automatisch nachgeführt – der sogenannten Azimut-Regelung. Üblicherweise werden die Motoren von einem Softstarter oder einem Frequenzumrichter angesteuert. Durch den Einsatz intelligenter Servoverstärker lässt sich die Azimut-Regelung aber optimieren. Mit einer intelligenten Drehmoment-Regelung werden hohe Momente an mechanischen Komponenten reduziert. Zudem verhindert die Backlash-Kompensierung, dass Zahnradritzel bei einem Richtungswechsel anschlagen und sich abnutzen. Da der Verschleiß stark vermindert wird, kann die Position der Gondel öfter nachgeregelt werden – der Ertrag und die Verfügbarkeit steigen. Weiters sorgen Redundanzkonzepte für den sicheren Betrieb – selbst bei Ausfall von einzelnen Motoren.

Wir kennen die Anforderungen für Windkraftanlagen: Effizienz, Nachhaltigkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Konnektivität

Präzisionssteuerung

Durch modernste Technologien wird eine präzise Steuerung von Windkraftanlagen sichergestellt. Jede Windböe wird optimal genutzt, um höchste Energieausbeuten zu erreichen. Mit B&R-Technik sind Windkraftanlagen immer einen Schritt voraus.

Öko-Effizienz

Jede von uns verwendete Technologie zielt darauf ab, die Energieeffizienz zu maximieren. Dies führt nicht nur zu höheren Erträgen, sondern auch zu nachhaltigeren Windenergiekonzepten. Ein grünerer Ansatz für eine grünere Zukunft.

Robuste Zuverlässigkeit

Unsere Lösungen sind darauf ausgelegt, kontinuierlich unter den härtesten Bedingungen zu arbeiten. Ausfallzeiten und Betriebskosten werden drastisch reduziert, was die Gesamtrentabilität jeder Anlage steigert.

Maximale Sicherheit

An erster Stelle steht immer die Sicherheit. Integrierte Sicherheitsfunktionen schützen sowohl das Personal vor Ort als auch die Anlagen selbst. Darüber hinaus werden kontinuierlich Innovationen entwickelt, um diesen Schutz weiter zu erhöhen.

Digitale Integration

Wir sind an der Spitze der digitalen Revolution. Durch die Integration von IoT und Industrie 4.0-Konzepten können Daten erfasst und analysiert werden, wodurch Prozesse stetig optimiert werden. Ein smarter Ansatz für smarte Anlagen.

B&R-Technik für Offshore

Der ACOPOS P3-Servoverstärker, speziell für extreme Seebedingungen entwickelt, steuert bis zu 3 Achsen. Dank Fernzugriffsmöglichkeiten können wichtige Parameter des Verstärkers effizient ausgelesen werden. Seine seewasserfeste Bauweise und erstklassige Sicherheitsstandards machen ihn zur ersten Wahl im Offshore-Einsatz.

Downloads, News und andere Ressourcen

Robuste Hardware für elektrische und hydraulische Blattverstellung

Die leistungsstarke X90-Steuerung mit integrierter Sicherheitstechnik wurde speziell für raue Umgebungen entwickelt. Das Steuerungssystem eignet sich sowohl für elektrische als auch für hydraulische Pitchsysteme von Onshore- und Offshore-Windenergieanlagen und kann je nach Bedarf außerhalb oder innerhalb von Schaltschränken eingesetzt werden.

Erhöhte Verfügbarkeit durch Redundanz

B&R maximiert die Ausfallsicherheit des gesamten Automatisierungssystems durch verschiedene Redundanzoptionen: Controller-, Netzwerk- und Stromversorgungsredundanz.

Bewährte Sicherheitslösung für Windenergieanlagen

Das Sicherheitssystem ist vollständig und transparent in die nicht sichere Steuerung integriert. Das breite Produktportfolio von B&R ermöglicht für jeden Anwendungsfall eine kostenoptimierte Sicherheitslösung. Zusätzlich können maßgeschneiderte Fehlerreaktionen realisiert werden.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo