Et skridt længere tilbage – men et skridt tættere på den rigtige løsning

Interview med Jesper Hvidberg, Key Technology Consultant

I dette interview har vi sat os ned sammen med Key Technology Consultant og diskret-event simulering ekspert Jesper Hvidberg, for at høre om diskret-event simulering og fremgangsmådens betydning for fremtidens produktionsvirksomheder.

Til daglig arbejder du med digital automation. Hvad beskæftiger du dig med i øjeblikket?

På det seneste har digital automation teamet brugt tid på diskret-event simulering. Det er noget vi ser som et stærkt redskab, da det er en øjenåbner i forhold til hvordan man indtil nu har designet produktionsmaskiner og -fabrikker.

Det lyder ret spændende. Kan du sige lidt om hvad diskret-event simulering er?

Når man taler om diskret-event simulering taler man om, hvordan man optimerer maskiner eller hele produktionslinjer. Det centrale ved det er metoden: Diskret-event simulering handler om først at identificere kundens problemstilling og finde ud af hvad deres behov er, sådan at vi på det grundlag finder frem til den bedste løsning – og det kan vi gøre ved at gå skridtet længere tilbage, faktisk helt tilbage til idéfasen.

Læs også: Hvordan ved jeg hvilken værdi nye teknologier kan tilføre min maskine eller produktion?

Kan du beskrive metoden?

Ja – diskret-event simulering er egentlig meget abstrakt, fordi det hverken er en fysisk simulering eller en digital tvilling, men en måde hvor vi teoretisk - ved hjælp af et simuleringsværktøj - kan beregne og afprøve produktions-flows uden at være bundet af nogen som helst teknologi. I denne fremgangsmåde kommer valg af teknologier ind som sidste step. På den måde er diskret-event simulering en ny tilgang inden for maskinbyggerbranchen.

Hvad er grundlaget for at benytte sig af diskret-event simulering?

Den måde man har produceret efter i så lang tid, har jo sine begrænsninger. Som ekspert og automationsrådgiver ser vi det som en mulighed at fjerne disse begrænsninger, for siden at kunne åbne op for nyere og mere fleksible produktionsmetoder der i sidste ende kan øge kundernes konkurrenceevne. Diskret-event simulering kan så at sige hjælpe os med at viske tavlen ren og virkelig tydeliggøre hvor henne i produktionen vi kan forbedre de vigtige processer.

Hvad mener du at formålet er – hvorfor er det vigtigt at bruge denne tilgang?

Formålet er helt klart at finde frem til en løsning, hvor produktionsformen bliver mere fleksibel. Og det er vigtigt, fordi vi med nutidens - og fremtidens - omskiftelige markedstrends samt øgede forbrugerkrav, får brug for at være omstillingsparate. Det kan blive en udfordring for produktionsvirksomheder, som ikke er i stand til at følge med. Det kræver derfor to ting: En særlig teknologi der kan hjælpe os med at overkomme disse udfordringer, og at virksomhederne er forandringsvillige.

Med hensyn til diskret-event simulering kan vi bruge tilgangen til allerførst at indkredse hvad behovet er, for siden at kunne finde frem til hvad det er som der skal til for at realisere kundens ønsker. Samtidig kan vi rådgive omkring den rigtige teknologi ud fra et fremtidsperspektiv, der tager højde for om produktionen skal være effektiv, tilpasningsdygtig, eller kunne opfylde nogle helt andre krav. På den måde vil vi gerne vejlede virksomhederne, så de bedre kan følge med tidens efterspørgsel.

Læs også: ACOPOStrak, SuperTrak og ACOPOS 6D transporterer emner gennem en maskine individuelt og uden at være bundet af stiv timing

Kan du komme ind på hvilke konkrete fordele det medbringer?

Ja, det kan jeg godt. For at bruge et simpelt eksempel: Du er i gang med at bygge et hus og undervejs opdager du, at du vil udvide med en etage mere. Det betyder at noget i grundkonstruktionen skal skiftes ud og forstærkes. Processen bliver pludselig meget mere omstændig en den oprindeligt skulle have været. Den ekstra tid man ender med at bruge, samt de ekstra udgifter, kunne have været sparet eller undgået hvis man havde haft fuldt overblik og kendt behovet fra byggeriets start.

Det omvendte scenarie: Hvis du kender dit behov, og du ved at du får brug for at forblive fleksibel, kan du tage højde for det i brainstormprocessen længe før byggeriets start. Med andre ord: hvis du kan fange fejlene i idéfasen, kan du spare tiden, pengene og besværet på sigt. I stedet for kan du bruge de samme ressourcer på at udvikle dig hurtigere og stå stærkere end dine konkurrenter. Det er i bund og grund det som diskret-event simulering kan gøre for din forretning.

Tak for snakken!

Vælg venligst land og sprog

B&R Logo